请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV758P 尊敬的社区:
我们正在设计一种解决方案、其中需要从单个电源提供3.3V 和5V 电源。
我们已决定为3.3V 和5V 电源安装2个不同的 LDO (TLV758P)。
我们需要安装铁氧体磁珠以隔离10MHz 以上的噪声。 请为我们提供相关的应用手册、参考设计或关键指针、以帮助我们就铁氧体磁珠的选择和在电容器周围的放置做出正确的设计决策。
此外、根据以下配置、建议铁氧体磁珠和随附电容器的最佳放置方式。
非常感谢您的指导。
此致