您好、TI!
对于 TPS12110-Q1如何确认 V (SNS_SCP)和 V (SNS_WRN)的值? 有什么公式要计算吗?

Br
顾俊松
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI!
对于 TPS12110-Q1如何确认 V (SNS_SCP)和 V (SNS_WRN)的值? 有什么公式要计算吗?

Br
顾俊松
尊敬的 Junsong Gu,
感谢您的联系!
RSNS * IOC 提供 V (SNS_WRN)

RSNS * ISC 提供 V (SNS_SCP)

此致、
勒凯什
您好、Rakesh、
感谢您的答复、因为规格显示是 V (SNS_WRN)决定 Rsns、所以我对 V (SNS_WRN)和 V (SNS_SCP)感到困惑、因为哪个参数给出 V (SNS_WRN)和 V (SNS_SCP)的值?

Br
顾俊松
尊敬的 Junsong Gu,
是的、 V (SNS_WRN)决定 Rsns。
用户/设计人员必须选择 V (SNS_WRN)。 过流保护阈值电压 V (SNS_WRN)的建议范围为10mV 至200mV。 接近10mV 低阈值的值可能会受到系统噪声的影响。 接近200mV 上限阈值的值会导致电流检测电阻器中产生高功率耗散。 为了最大限度地减少这两个问题、选择25mV 作为数据表中应用示例的过流保护阈值电压。
此致、
勒凯什
您好、Rakesh、
作为您的回复、 我们可以使用25mV 来计算任何应用的 Rsns。
Br
俊松
是的。 对于大多数应用而言、25mV 是一个良好的起点。
明白了、谢谢!