This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:BQ25710无充电电流

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308654/bq25710-bq25710-no-charge-current

器件型号:BQ25710

您好  

使用 BQ25710的客户设计、电池电源模式:VSYS =电池电压。  12V 电源、VSYS=电池电压+ 0.3V。

 在 没有电池的情况下连接到电源时、输出为6.2v。 具体电路如下图所示。 标记了电路每个测试点的电压。

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    您能否说明您需要检查的具体内容? 您是否想知道、连接电池时为什么没有充电电流? 请共享寄存器映射。

    标记的所有电压均为2S 电池的预期值。 当在没有电池的情况下被连接至电源时、此系统将被保持在 MINSYS 上、即~6.2V。  

    此致、

    穆尼尔