This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282-Q1:UCC27282-Q1是否适用于 BLDC/PMSM 电机栅极驱动器?

Guru**** 2503795 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308202/ucc27282-q1-is-ucc27282-q1-fit-for-bldc-pmsm-motor-gate-driver

器件型号:UCC27282-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27282

您好、  

从数据表来看、UCC27282非常适合 BLDC/PMSM 电机栅极驱动器、例如互锁保护、负电压保护、集成自举二极管、小型封装等。 但在数据表中、我没有看到电机驱动器应用。 对于许多其他栅极驱动器、需要注意应用领域中的电机驱动器应用。 UCC27282是否不适合电机驱动器?  

谢谢

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的联系。

    UCC27282可用于电机驱动应用中的 DC-DC 转换器。 我们确实有客户在 BLDC/PMSM 应用中使用了我们的半桥栅极驱动器。 我相信数据表的作者可能有意包含所有直流/直流转换器、包括电机驱动器。

    此致、

    里特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritesh、您好!

    感谢快速响应。 对于电机 PWM 应用、PWM 频率通常为几十 KHz。 例如、如果是30kHz、 1uF 自举是否足够?

    谢谢

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    自举电容器取决于总栅极电荷(或栅极驱动器输出上的总负载电荷)和偏置电压纹波。 是的、占空比和频率也会影响自举电容的确定。 此过程在数据表的第8.2.2.1节(选择自举和 VDD 电容器)中进行了解释(部分内容如下所示)。 10s 的开关频率对 UCC27282来说不是问题。

    我们建议客户遵循此过程。 该电容器过大或过小会对设计产生其他影响、因此最好对这些值进行优化。

    如果您有任何问题、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ritesh。