This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:用于负输出的 LM/5088/LM25088降压转换器

Guru**** 2504375 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088, LM25088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304926/lm5088-lm-5088-lm25088-buck-converter-for-negative-output

器件型号:LM5088
主题中讨论的其他器件: LM25088

您好!

 我有设计需要设计直流/直流转换器、输入电压为5V、输出为-3.6V 和-12V 1A。  我曾使用  WEBENCHRegistered 电源设计器  进行搜索,发现 LM5088/LM25088可以满足我的要求? 但是 WEBENCHRegistered 电源设计工具没有提供仿真功能。 我下载模型并将其放在 TINA 中进行仿真、但无法获得正确的模型。 有什么建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 TINA 中的电路和仿真结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!  

    我认为 TINA 模型不支持在 GND 引脚上提供负电压。 请按此方式修改电路、并尝试再次进行仿真。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我修改过这个、但仍然不正确。 您认为问题来自 TINA 吗? 如果是、我可以直接跳过仿真、制作一个板来验证它。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!  

    您能否共享 TINA 仿真文件?

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 干得不错。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../N12.TSC

    给你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!  

    它在1号将5V 输入电源连接到 VOUT 节点、2号使用电阻器负载、3号将输出电容器接地后工作。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将修订后的文件发回吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里  

    e2e.ti.com/.../0724.N12.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出仍然为正而不是负。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!  

    电压是两个节点之间的电势差。 如果将"A"节点设置为本地系统的基准、则"B"节点会变为负电压。   如果将"B"节点设置为系统的基准、则"A"节点变为正电压。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题。 输出为7V、如何获得3.6V 和12V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!  

    WEBENCH 是一款不错的工具。 请遵循 元件选型和 WEBENCH 的建议。 此外、您还可以下载电源设计器并调整您的设计。  

     e2e.ti.com/.../6406.N12.TSC

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遵循 WEBENCH 选择-3.6V、但输出错误。 请检查此项。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../6406.N3p6_2D00_1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!  

    它是由初始状态问题引起的。 请使输入电容器的初始条件与输入电压相同。  

    - EL