This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS28225:PWM 阈值电压

Guru**** 2504655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS28225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307429/tps28225-pwm-threshold-voltage

器件型号:TPS28225

您好、团队成员:

我的客户希望仅通过 PWM 模式将 TPS28225与3.3V PWM 输入配合使用。

在数据表的电气特性表中、当 PWM=5V 时、显示低阈值为1.0V、高阈值为3.8V。

在7.3.4部分中、它表示阈值最初是1.0V 和2.0V。 但是、将阈值上限调整为 PWM 电压的75%。
那么、这是否意味着、如果客户输入 PWM = 3.3V、则低阈值固定在1.0V、而高阈值将设置为3.3V * 0.75 = 2.475V?
请注意、客户没有使用三态模式。

此外、将高阈值调整为75%需要多少个周期?

在图1中、似乎低阈值和高阈值位于 PWM 的50%、这不是真的吗?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei:

    感谢您关于 TPS28225的问题。

    至于电气特性表、其中规定了5V PWM 的工作条件、因此75%的阈值是 3.75或3.8V、符合第7.3.4节"三态输入"中的规定。

    至于需要多少个周期来调整、这不是要求的值、但此运行调整不应影响启动后的运行。 是否希望在运行期间更改 PWM 振幅?

    对于图1时序图、低阈值和高阈值由水平虚线指示、而传播延迟是在50%状态下测量的。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔