This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:OCD1

Guru**** 2461530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302561/bq76952-ocd1

器件型号:BQ76952

您好,!专家

当我使用 bq76952时、当我的 OCD1延迟设置为300ms、即、寄存器写入的值为0x58、但示波器捕获的 OCD1延迟波形显示了实际430ms 时间。 其他故障延迟时间是正常的、例如 OCD2、我是否可以询问导致这种情况的原因?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议查看上一主题、因为它介绍了超出预期 OCD1延迟的一些注意事项: (+) BQ76952:OCD1延迟设置会降低 OCD1阈值的性能-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛。   

    此外、如果命令序列窗口报告0x58、则十进制值为88。  (88 * 3.3)+ 6.6 = 297ms。  这意味着设置的延迟为297ms (这非常接近于300ms、但我只是想确认)。  我建议也查看此常见问题解答: (+)[FAQ] BQ76952:如何使用单位和原生单位来计算 BQStudio 中的 BQ769x2寄存器值? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria:

    当我测试 SCD 时、发生了一个现象。 我的 SCD_DELAY 设置为400us、阈值设置为200A。 但是、当我执行外部短路时、BQ 的 FET 在没有报告故障的情况下关闭。 当然、当我为外部短路测试将 SCD_DELAY 设置为80us 或更低时、将报告故障并且 FET 将关断、所以我想问这是什么原因吗? 下面是我通过示波器捕获的 SCD_DELAY 设置为400us 时外部短路的波形。

    期待您的答复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使您没有看到报告的故障、您是否在首次发生短路事件时在 Safety Alert A 寄存器中注意到 ALERT 信号?  我认为实现的延迟对于评估 SCD 波形而言可能太长。  您能否提供 gg.csv 文件用于测试、其中 "BQ 的 FET 在不报告故障的情况下关闭"、这是我想要浏览其他寄存器设置吗?

    另请参阅此主题: (+)[常见问题解答] BQ76952:OCD1、OCD2、OCD3和 SCD 之间的区别是什么? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria:

    这里是我的一些寄存器配置值。 当发生上图中的短路时、未设置警报。

    e2e.ti.com/.../cfg.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:  

    澄清一下:您提到了一个警报、但 您是否在 Safety Alert A 寄存器中注意到了一个警报信号?  有关两者之间的差异、请参阅此常见问题解答: (+)[FAQ] BQ76952:Alarm Raw Status 的屏蔽寄存器-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    合理的做法是、不会根据寄存器中设置的延迟来触发 SCD 故障。 您发送的示波器波形的 SCD 脉冲 在延迟时间(400us)内未保持在 SCD 阈值(400A)以上。  请再次查看此常见问题解答: (+)[常见问题解答] BQ76952:OCD1、OCD2、OCD3和 SCD 之间有何区别? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    但是、我对 FET 为何关断感到有点困惑。  您是否注意到在此期间任何其他故障跳闸可能会关闭 FET、或者您的系统中的任何其他元件是否能够切换 FET?

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria:

    我重新观察了发生外部短路时的警报或保护情况、发现如果未设置 SCD 保护位、此时 FET 不会关闭、并且未设置 SCD 警报。 此外、我发现了一种现象、当我的 SCD_THRESHOLD 设置为200A 时、如果 SCD_DELAY 设置为400us、则此时会发生外部短路、它会在大约160us 处闭合 FET 和 SCD 保护位置。 当我发生外部短路时、会记录以下示波器波形。


    请帮我看看是什么原因造成的、

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    未设置 SCD 保护位且此时未设置 SCD 警报时,FET 将不会关闭。

    这是有道理的、因为 BQ76952必须配置为 SCD 保护、以便在 SCD 事件期间关断 FET。

    当我的 SCD_THRESHOLD 设置为200A 时、当 SCD_DELAY 设置为400us 时、外部短路此时发生、它将关闭大约160us 的 FET 和 SCD 保护位置。 [/报价]

    这是奇怪的-在该事件期间、BQ76952是否也触发故障并关闭 FET?  同样、是否发生了任何其他可能使 FET 开路的故障?  我希望确保 SCD 脉冲不会导致另一个故障跳闸、并在触发 SCD 故障之前关闭 FET。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria:

    当 SCD_DELAY 设置为400us 时、将执行外部短路、然后 SCD 保护该位置。 我想知道的是、为什么我将 SCD_DELAY 设置为400us、但165us 在短路实验期间保护了位置。 这似乎是一个很大的时间差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我同意这个时差是非常奇怪的。  您提到也没有看到 SCD 故障触发、因此只有 FET 打开(被认为是 SCD 保护)  在您之前的声明" BQ 的 FET 已关闭、但没有报告故障"中 、我希望确保短路脉冲没有导致不同的故障、从而在达到 SCD 故障的延迟时间之前触发并打开 FET。

    由于短路条件对系统的压力非常大、因此可能会触发另一个延迟时间更短的故障、从而导致 FET 在触发 SCD 故障之前闭合。  您能否确认、当您观察到 FET 在整个 SCD 延迟时间之前打开的行为时、没有触发其他警报、警报或故障?

    如果您不观察到这一点、那么我建议将 SCD 延迟设置为较短的时间、以便您能够在所需的延迟时间内始终开路 FET 并观察所报告的 SCD 故障。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria:

    如果 SCD 延迟太短、关断 FET 可能不适合我们。 从我上面发送的基本寄存器配置中可以看到、没有延迟时间小于或等于 SCD_DELAY 的故障。 且未报告任何故障。 这是我最近做的短路波形、包括 SRN、SRP 的差分电压以及外部短路无故障时的波形。

    此波形是外部短路期间 SRN、SRP 的差分电压。根据 ME 配置的 SCD_Thresh 200A、SRN 和 SRP 的差分电压应为100mV、当时间达到400us 时将发生故障。

    这是同时产生的电流和 DSG FET 的波形。 红色的是 DSG FET、浅蓝色的是电流。 根据上面的波形、没有满足保护触发条件、但实际上、当电流值升高时、DSG FET 会同步关断、所以想知道 DSG FET 为什么会关断?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    由于另一种保护措施不会导致 FET 关断、因此器件可能执行非传统型复位。  SRP 和 SRN 线路上是否有电容器?

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria:

    这是我执行外部短路时的波形。 浅蓝色表示 CHG FET、红色表示 DSG FET、黄色表示 VDS、绿色表示电流。

    这看起来不像复位。 以下是我们的电路原理图的一部分、请检查是否有任何问题。


    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我看到您安装的是 SRP 和 SRN 引脚之间的电容器、而不是 SENSE 引脚到 GND 的电容器。  您能否在填充这些电容器的情况下尝试重新运行此测试?

    此致!

    安德里亚