This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285B:TPS51285B 的问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51285B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306379/tps51285b-questions-of-tps51285b

器件型号:TPS51285B

尊敬的团队:

TPS51285B:当输入为12v、输出为5V 和3.3V 时、电容器的纹波电流会降至下方?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    让我们通过 WebEx 对此进行讨论。

    此致、