This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:功能安全文件

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295001/bq76952-functional-safety-documents

器件型号:BQ76952

您好!

我正在查找功能安全文档、这些文档在此处进行了描述: https://www.ti.com/lit/ml/slyp813/slyp813.pdf?ts = 1700583527726&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

TI 具有适用于 BQ76952的其他配套资料、可以按需提供:

详细的 FMEDA (故障模式、影响和诊断分析)引脚 FMEA (故障模式和影响分析)
功能安全手册
功能安全分析报告

 

如何获得它们? 我在另一个主题中已经看到、我们需要签订 NDA。 我曾尝试联系您的支持人员、但他们只是链接到这个论坛。  

我们位于德国慕尼黑。 因此、您可以向我发送负责我们的本地销售经理。

 

非常感谢

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    我在我们的营销工程师中循环使用、以帮助您获取所需的文档。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、  

    我将单独与您的销售联系人联系、他们可以帮助设置 NDA 以共享 FMEDA 文档。  

    此致!  

    -Luis Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    很遗憾没有人通过邮件回复我。 您可以给我发送一个电话号码或其他联系人吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我很遗憾听到这个消息。 我会看到我是否能找到可以帮助你的人,因为路易斯·托雷斯是在假期,直到明年初。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、  

    很遗憾、我们无法通过此论坛向您提供联系信息、对于保密协议文档、贵公司的销售/分配现场联系人将与您联系、确保所有保密协议文档都已保存好、并且您可以访问所需文件。 鉴于美国的假期、很多人都不在办公室、所以我预计这段时间会有延误。  

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗