This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:在高频率下将 LMG1210与大型器件配合使用

Guru**** 2503935 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305920/lmg1210-use-lmg1210-with-large-device-at-high-frequency

器件型号:LMG1210

LMG1210的评估板具有 EPC2001C、可切换到15MHz。 我们的设计使用 EPC2055和 EPC2023作为上下 FET。 EPC2023具有明显更高的栅极电荷。 我们要在10MHz 进行开关。 您认为 LMG 能够快速驱动这么快吗? 如果没有、我们可以添加散热器吗?

此致、

晟楠

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、晟楠、

    感谢您关于 LMG1210的问题。

    要确定最大栅极驱动器频率、您可以使用此工具:

    [常见问题解答] UCC27282:如何计算半桥栅极驱动器的最大工作频率

    根据一些假设和粗略计算、您的运行条件似乎与该驱动器可以运行的位置一致。 最好将您的运行条件输入此工具中、以进行检查和确保。

    有时会为这些驱动器使用散热器、但在这种情况下、似乎没有必要使用散热器。

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wiliam、

    我试用了这个工具、以 LMG1210演示板为例、它显示这个演示板可以在70MHz 下运行、实际上这个演示板指定了15MHz 最大值、当我运行时、它会在13MHz 附近关闭。 您能仔细检查一下吗、看看差异来自哪里?  

    https://www.ti.com/tool/LMG1210EVM-012

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、晟楠、

    在计算中、IVDD、IHB 和 IHBS 与数据表不同。 发生该更改后、您可以使用计算器工具查看52MHz 的相关内容。 提醒一下、该计算器工具只是一个指南、可帮助您找到所需的正确方向和球区、并提供最大频率计算。

    对于您使用 EVM 看到的关断状态、在用户指南的表1中、注1指出"使用 EPC2001相对较大的 FET 会限制可用的最大频率、较小的 FET 允许高达50MHz 的运行。

    当您在13MHz 关闭时发生了什么情况? FET 是否发生了故障? 驱动程序是否出现故障?

    用户指南第8.2节中的测试波形显示的是10 MHz 操作数据。

    您可以工作的最大频率不仅是驱动器的限制、也是电路中 FET 等其他元件的限制。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、William、

    当运行 LMG1210 EVM 时、由于 LMG1210的过热保护、它会在超过13MHz 时关断。 没有破坏性。

    我知道 FET Qg 起着重要作用、Qg 越高、FSW 越低。 这就是我想使用 EVM 板来验证计算工具的原因。 但是、它们之间存在很大的差异。

    此致、

    晟楠  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、晟楠、

    提醒一下、计算工具只是一个指南。

    您是否遵循了 EVM 用户指南中规定的最高频率测试? 有关详细信息、请参阅《LMG1210EVM 用户指南》中的第7.3.2.1节最大频率。

    频率限制基于 LDO 中的电流和 FET 的行为。 因此、根据您的设置、您可能会承受压力或违反设置在这些高频下运行的运行条件。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔