This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4001:调节较大的负电压

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4001, LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304838/tps7a4001-regulating-a-large-negative-voltage

器件型号:TPS7A4001
主题中讨论的其他器件: LM337

我寻求具有极低噪声的双轨电源(50mA)。 电源轨将由两个隔离式48V 至42.5V 直流/直流转换器生成。 要清理正极侧、我可以按照建议使用 TPS7A4001来实现42.5V/mA 输出。 但是、我无法通过选择负 LDO 找到等效的性能和额定电压、但我看到可以将负电源的正输入连接到 VIN、将电源的负输入连接到 GND、然后将 LDO 的输出连接到 GND 以实现-42.5V 的调节。 只要负电源进行电隔离、我就可以这么做。 这是否专门适用于 TPS7A4001? 我应该注意的是什么?:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    这里执行一些操作。

    首先、LDO 将需要更多的裕量来进行调节、因此 、如果 LDO 需要±42.5V 输出、直流/直流转 换器不能具有±42.5V 输出。 如果直流/直流转换器可以调节到~45V、这是没有问题的。 您是否需要直流/直流转换器的±42.5V 输出用于其他用途?

    其次、您绘制原理图的方式通常对于 TPS7A4001来说并不正确、因为器件仍然需要前馈电容器的连接方式与其在正常正配置下连接时的连接方式相同。 具体来说、前馈电容器需要在 OUT 和 FB 之间。 请记住、器件仍在尝试将 FB 调节为相对于 GND 电压的 VREF。  

    现在、您绘制原理图的方式(假设 Cff 已更改为 OUT 和 FB)、-42.5V 节点不具有 LDO 的电流驱动能力、因为它仅由反馈电阻提供。 此外、 使用此配置、您会在接地回路中放置一个正 LDO、这并不理想。  

    您是否考虑过使用 LM337? 噪声性能不如 TPS7A4001好、但实现中需要注意的问题会更少。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick、  

    这是因为、直流/直流输出是进入 LDO 的48V 电压。

    我修复了电阻器和 Cff。 我在 TINA 中进行了仿真、但结果并不是我期望的那样(稳压至-43V)。 我可能会尝试通过试验电路板来查看会发生什么情况。  

    如果我没有弄错、LM337只能输出电压高达-37V。

    关于-42.5V 上的电流驱动、您是否确定 IN->OUT->LOAD->-42.5V 调节环路不会导致-42.5V 以输出为基准(与基准接地相关)进行调节。 我预计在稳定状态下、输入 DC/DC 负极的电压为-42.5V (相对于接地)、DC/DC 正极的电压为~5.5V、OUT 为0V (对应于负载接地)、LDO 的 GND 基准引脚为承载-42.5V 电压轨。

    我还认为接地返回电流不会从直流/直流转换器的 OUT 流入 IN、因为它被隔离到负侧环路(电流将始终从直流/直流48V 电源轨流出、并在-42.5V 节点返回)

    /resized-image/__size/1920x1920/__key/communityserver-discussions-components-files/196/2311.tina.png

    以下
    是一个在线示例、展示了我正在尝试执行的操作(但组件和电压电平不同):
    正 LDO 的负电压-电气工程堆栈交换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    明白了。 LM337的 VIN - VOUT 最大值为-37V、但其采用浮地拓扑、因此对于您的应用、余量仅为-5.5V。 最初我的印象是、您有一个调节到+48V 的直流/直流转换器、而另一个调节到-48V、因此、如果您采用这种方法、则需要使用电荷泵或类似器件来获得-48V。  

    我想你现在要做什么。 您是否需要使电源保持隔离? 我正在看这个示例、其中的方法是电源不是隔离式的、因为它们使用正侧接地作为电流路径和参考点来获得负电压。 看起来您正在尝试在 TINA 原理图中以相同的方式进行。 我不确定您能否将电源保持隔离并得到这样的负电压。 如果您不需要隔离式电源、这应该可以正常工作。  

    此致、

    尼克