This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:有关数据表和驱动器 PCB 布局文件的问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291829/lmg1210-questions-about-datasheet-and-driver-pcb-layout-file

器件型号:LMG1210

大家好、TI 团队:

我将使用 LMG1210实施转换器、在 LTSPICE 中仿真 SPICE 文件并检查 PCB 布局。 (来自 TI 网站)  

您能否帮助确认以下事项:  

1. DHL (5)和 DLH (6)引脚是否为输入引脚(PCB 布局文件中未显示的输出引脚)?  

2.在实际设计中 HS_DAP (21)应与 HS (16)连接、但当 HS_DAP 连接到 GND 时、仿真将显示正确的结果?  

3.我是否应该在实际设计中将其他 HS 引脚[HS_2 (9) HS_3 (13)、HS_4 (14)]悬空(因为它们已 在内部连接)? 还是应连接所有 HS 引脚以实现最佳的 PCB 连接?   

4.它们是 PCB 布局中的四个绿色过孔、我想 V 和 V1连接到引脚20 (HS/GND)、V2和 V3连接到引脚21 (VSS)。 对吧?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、华、

    感谢您关于 LM1210的问题。

    DHL (5)和 DLH (6)引脚是用于设置死区时间的输入引脚。 因此、模式选择和死区时间选择请遵循数据表的指导原则。

    2.在实际设计中,HS_DAP (21)散热焊盘应连接到 HS (9、13、16)。 看起来可能没有针对这一点正确设置模型、因此如果将其连接到 GND 工作、您可以这样做。

    3.所有 HS 引脚都应连接到 HS 散热焊盘、如数据表中的布局示例所示。 NC1 (14)也应未连接或连接到 HS。

    4.对于过孔、这些过孔应连接到各自的散热焊盘、这是正确的。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论、这对我之前的问题非常有帮助。

    跟进 LMG1210数据表相关问题:

    1) 1)如果我仅使用 LMG1210并使用 LO 驱动一个低侧 N 开关、我是否可以使 VIN、EN (INPUT)、BST 和 HS 引脚悬空(悬空)、死区时间和延迟匹配单元是否由 VDD 或 VDD 相关内部电源电路供电? (我在 LTSPICE 中仿真了这个仅低侧的情况、仿真有效)

    2)如果我仅使用 LMG1210和 HO 一起驱动一个高侧 N 开关、我是否可以使 VIN 保持未连接状态、将 PWM 连接到 GND、将 BST 直接连接到5V 外部电源、将 HS 连接到开关电压(0V - VSW)?   (我在 LTSPICE 中仿真了这个仅高侧的情况、仿真有效)

    3) 3) 3 )如果实际设计允许1)和/或2)配置、那么 LDO 模块的作用是什么?  (我在 LTSPICE 中同时仿真了低侧和高侧情况[将1和2合并]、该仿真在 VIN 未连接的情况下也有效)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、华、

    感谢您进一步咨询 LMG1210。

    1) LMG1210只能用于驱动低侧 NMOS FET。 要将该器件设置为低侧驱动器、您需要将 VIN 连接到 VDD、使其都为5V、从而不会使用 LDO。 BST 和 HS 用于高侧、因此无需使用它们来驱动低侧 FET。 为使其正常工作、您需要进入独立输入模式(IIM)、以便 PWM 引脚在 LI 模式下工作、DHL 可以保持悬空、连接到 GND 或 VDD。 在 IIM 模式下、DLH 必须连接到 VDD。 EN/HI 也应该被接地而不是保持悬空。

    2) 2)对于高侧驱动器设置、需要为 HB-HS 提供外部电源以进行自举。 需要连接 VIN、因为它将通过自举二极管为高侧提供驱动电流。 死区时间引脚也需要在此处配置为 IIM 模式。 在这种情况下、PWM/LI 需要接地来将其保持在低电平而不是悬空。

    以下是有关使用半桥驱动器实施高侧驱动器的参考资料- 链路

    3) 3) LDO 用于确保在适当的电压下驱动 GaN FET 的栅极、因为 GaN FET 很敏感、Vgs 通常为5V。 当需要 VIN 的整个电压范围时、需要 VDD。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    对于1)、只有在低侧、如果死区时间单元和延迟匹配单元 由 VDD 供电、我想它与 LDO 输出没有真正的关系、所以 VIN 未连接并不影响 LO。 我在 VIN 悬空的情况下进行了仿真、电路正常工作、LO 可以导通和关断。 对于实际设计、我想有一个原因导致我们在本例中确实需要将 VIN 连接到 VDD。 您能提供建议吗?  或者、您能告诉我、如果我们使 VIN 保持未连接状态、可能是什么问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、华、

    正确的做法是、如果您有5V 的 VDD 电压轨、则无需 VIN。 如果不使用 VIN、则应将其连接到 VDD、而不是根据数据表中的"引脚功能"表将其悬空。 当系统有12V 电压轨不可用时、VIN 引脚用于为驱动器供电的情况。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您之前的有用评论/提示。 还有一个器件布局问题。 我看到这些焊料彼此非常接近。 它们可能会导致桥接问题。 我可以手动减小焊盘和内部 GND 过孔的焊盘掩码尺寸吗? 如果我将焊层尺寸减小至与裸露的铜(焊盘和通孔)完全相同、它是否起作用? 缺点/缺点是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、华、

    关于5V VDD 电源的另一个注意事项是、在不使用 VIN 而使用 VDD 的情况下、VIN 应连接到 VDD。 这在第7.3.2节 LDO 操作中进行了进一步讨论。

    至于布局问题、阻焊层是覆盖电路板的绿色涂层、用于防腐蚀并位于焊盘和通孔之间。
    因此、通过减小阻焊层尺寸、您将为桥接提供更接近的路径。

    如果您指的是让焊盘和 GND 过孔更小、它仍能正常工作、但潜在的缺点是由于该高电流引线更小、因此噪声会增加。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Will、

    我想我要问一下阻焊层开孔。 可能我在这里遗漏了一些东西。 对于那些小的红色垫周围,有阴影区域,我右键点击它,发现它是停止层。 它是否会打开阻焊层? 如果我们使其过大、并且更靠近另一个停止层、我担心这会产生 非常窄的 焊阻层吗?  会减小停止尺寸、但仍保持乳霜区域的作用吗? (我猜奶油是焊锡膏区域?)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、华、

    您能否绘制一个图表来说明您指的是什么以及您想做什么? 我不确定你在这里指的是什么。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、华、

    您是否能够为此找到解决方案并得出结论?

    如果是、请分享您的调查结果。 如果没有、请通过图表或其他问题跟进您正在进行的活动的状态。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、华、

    我将在假设您找到解决方案的情况下关闭该主题。

    如果您尚未找到解决方案、请进行响应并告知我此问题的状态、以便我可以帮助您解决此问题。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:William、

    很抱歉耽误你的时间。 我关于该 LM1210驱动器的(新)问题是 NC (不连接)引脚/焊盘。

    这些 NC 引脚(1、11、14、15)的最佳布局实践是什么? 数据表中注明它可能处于未连接状态。 (但 如果我们不真正将其连接到电压电位、为什么我们需要 NC 引脚/焊盘?)   

    我在未连接这些 NC 引脚的情况下仿真了 LM1210 SPICE 模型、该模型有效、并且波形看起来良好。 能否从实际布局中删除这些 NC 焊盘? 这会影响驱动器的正常运行吗? 我将确保正确连接其余引脚、在我不使用时将 VIN 连接到 VDD。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、华、

    不连接这些引脚是可以接受的。 通常、当有一个具有 NC 引脚的器件时、由于封装的原因、它需要具有比运行所需的引脚更多的引脚。

    对于布局、最好使用焊盘将引脚焊接到引脚上、但不必在引脚上连接迹线。 但是、您可以省略这些位置的焊盘、然后引脚将停留在 PCB 本身上。

    请注意、引脚14 (NC1)可以连接到 HS、也可以保持未连接状态。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔