主题中讨论的其他器件: TPS61240
专家、您好!
我们的客户正在考虑使用 LM51521-Q1。
然后、他们想了解此器件的电流限制行为。
为此、他们认为确认 Vout 与 Iout 曲线 是类似的、因为这是确认此行为的最佳方法。
我们不需要在特定条件下进行测量、因为他们只是想确认器件的行为。
那么、您能否提供这些数据?
此致、
仓口和树
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
专家、您好!
我们的客户正在考虑使用 LM51521-Q1。
然后、他们想了解此器件的电流限制行为。
为此、他们认为确认 Vout 与 Iout 曲线 是类似的、因为这是确认此行为的最佳方法。
我们不需要在特定条件下进行测量、因为他们只是想确认器件的行为。
那么、您能否提供这些数据?
此致、
仓口和树
尊敬的 Kazuki:
感谢您使用 e2e 论坛。
LM5152x 使用峰值电流控制调节。 这需要一个连接到 CSP 和 CSn 引脚的检测电阻来检测电流和器件的占空比。
该电阻器还负责设置最大电流限值。
由于此器件是一款具有外部 FET 的升压控制器、因此最大电流主要受限于为 FET 和电感器选择的外部元件。
触发过流保护的基准电压可在数据表中找到:
如果还有其他问题、敬请告知。
此致、
尼克拉斯
您好 Niklas、
它们关心的是输出电压将如何降低取决于 Iout。
它不用于输出电流的检测方法。
您是否可以考虑按如下方式发出 Vout 和 Iout 曲线?
https://www.ti.com/jp/lit/ds/symlink/tps61240-q1.pdf#page=8
此致、
仓口和树
尊敬的 Kazuki:
感谢您的更新。
我知道客户需要一条与 TPS61240类似的比较曲线、但我们没有任何与 LM51521类似的图形。
输出电压的稳态精度主要取决于 FB 引脚电压。
FB 的基准电压范围为0.99V - 1.005V
该裕度来自每个 IC 之间基于温度的变化或其他变化:
该器件用于在 FB 引脚上通过反馈分压器设置的输出电压、只要器件在其规格范围内运行(无 OC 触发、无最小导通/关断时间违例)、就与稳态负载无关。
系统稳定性取决于外部元件。 从 LM5152 Boost EVM 的数据中可以看到一个负载瞬态行为示例:
https://www.ti.com/tool/LM5152EVM-BST
此致、
尼克拉斯