大家好、TI 团队:
我将使用 LMG1210实施转换器、在 LTSPICE 中仿真 SPICE 文件并检查 PCB 布局。 (来自 TI 网站)
您能否帮助确认以下事项:
1. DHL (5)和 DLH (6)引脚是否为输入引脚(PCB 布局文件中未显示的输出引脚)?
2.在实际设计中 HS_DAP (21)应与 HS (16)连接、但当 HS_DAP 连接到 GND 时、仿真将显示正确的结果?
3.我是否应该在实际设计中将其他 HS 引脚[HS_2 (9) HS_3 (13)、HS_4 (14)]悬空(因为它们已 在内部连接)? 还是应连接所有 HS 引脚以实现最佳的 PCB 连接?
4.它们是 PCB 布局中的四个绿色过孔、我想 V 和 V1连接到引脚20 (HS/GND)、V2和 V3连接到引脚21 (VSS)。 对吧?