This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700-Q1:如何了解 UVLO 功能中的 VVDD (on)和 VVDD (off)参数

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303495/ucc28700-q1-how-to-understand-the-vvdd-on-and-vvdd-off-parameters-in-uvlo-function

器件型号:UCC28700-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28700

您好的专家

我在  UCC28700数据表中看到了 VVDD (on)和 VDD (off)参数。 这些参数似乎与 UVLO 功能相关。

那么、这两个参数是什么意思呢?

 VDD 开启阈值是否意味着当 UCC28700启动时、VDD 电压应高于 21.0V、否则 IC 无法启动?

VDD 关断阈值是否 意味着当 UCC28700关断时、VDD 电压应低于 8.1V、否则 IC 无法关断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    感谢您对 UCC28700的查询。

    VDD 引脚的最大绝对电压为38V。

    因此在启动时、在输出电压足够高且辅助绕组电压足够高以便接管之前、Vdd 电压将斜升至21V。 如果没有故障,VDD 上的电压将由 NAS*Vout 设置(根据转换器的负载而变化)。

    如果出现任何故障、Vdd 电容将降低电压、并将达到8V 的关断点、此时它将再次启动下一个高达21V 的斜升。 在正常运行期间、Vdd 将在低至8V 的电压下运行、并将进入自动重启模式。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢