This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:初始上电时的高关断电流

Guru**** 2510465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A, TPS62243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300032/tps61021a-high-shutdown-current-on-initial-power-up

器件型号:TPS61021A
主题中讨论的其他器件: TPS62243

我有一个设计、使用 TPS61021A 从 AAA 碱性电池中产生3.6V 电压。   通过100k 电阻将使能引脚拉至接地、该设计在按下按钮之前将稳压器保持在关断模式。 我发现、在冷启动时最初施加电源时、我看到在1.5V 时输入电流约为40uA、输出电压在0.25V 左右浮动。如果我启用稳压器、然后将其禁用、则关断电流在1.5V 时降至1uA 以下 并且输出电压变为0.0V。如果我切断电源并重新接通、关断电流在1.5V 时保持在小于1uA、输出电压保持在0.0V。根据数据表、即使在 初始供电。

我已使用示波器探测了使能线路、该线路在上电期间保持低于 EN 高电平阈值。 什么 导致初始上电时出现高关断电流?  在 EN 线路循环为高电平然后为低电平之前、该器件是否在为应用供电后进入关断模式? TPS61021A 生成的3.6V 电源轨为生成1.8V 电压的 TPS62231供电、并且该稳压器的 EN 线路连接到 VIN。 该1.8V 稳压器是否会导致上游稳压器出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我能看到高电流关断的波形吗?

    我认为、如果我们能看到电感器电流的波形、EN 引脚电压和 SW 引脚上的电压、效果会很好。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    我已经竭尽所能来捕获有用的波形。 我发现、当 VIN 热插拔时始终会产生高关断电流、因此每次捕获都是在 VIN 热插拔至1.500VDC 时进行的。 示波器通道映射如下所示。

    CH1 (黄色)为 VIN。

    CH2 (绿色)是 SW。

    CH3 (蓝色)为 VOUT。

    CH4 (粉色)是 EN。

    该波形显示了全部四个信号。 您可以看到、VOUT 在上电后缓慢上升至0.22V。 所有四个示波器探头共用一个接地路径、该路径相当长、因此所有信号都具有相当大的噪声。 接下来的图在目标信号上使用短专用接地来消除噪声。 无论如何、我都不会看到 EN 线超过逻辑高电平阈值0.84V。

    此波形显示了上电时的 EN 线路。

    该波形显示了上电时的 SW 线路。

    此波形显示了短时间刻度上电的 VOUT 网络图。

    此波形显示了 VOUT 网格在更长时间标度上的波形、表明其开始上升到0.22V。

    由于电流消耗的幅度较低、我无法直接捕获电感器电流、但在每张图中、 从电源汲取的直流电流为40-44uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的波形。 我 无法在工作台上重复您的现象、因此我想查看您的原理图和布局。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    我已经确定了此问题的根本原因。 有一个微控制器引脚通过10k 电阻器连接到电源输入、我认为 I/O 焊盘是通过热插拔锁存的。 然后、此焊盘将电流泄漏到为 MCU 供电的1.8V 电压轨中、然后1.8V 稳压器 TPS62243向3.6V 电压轨反馈、3.6V 稳压器 TPS61021A 通过其 VOUT 引脚灌入此电流、部分上电。

    感谢您查看我的此问题。 3.6V 稳压器 TPS61021工作正常、不存在问题。