请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM82816 在 TPSM82816数据表中、所需的最小输出电容为32uF x V/Vout[V]。
V/ Vout 项在该公式中的实际含义是什么?
在我的应用中、我使用的是5.7V 输入和3.3V 输出@ 5.6A 最大电流。
此致、
理查德.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Chris、您好!
我看过这两个部分、并且不清楚如何计算出所需的最小电容。
该信息表明、对于1V 输出、电容从32uF@1V 增大 到 53uF@0.6V 、但仍不清楚其来源。 我找不到图表来说明数据表中任何位置的关系。
您是说它仅为32uF/Vout、所以对于3.3V 输出、则为32uF/3.3 = 9.69uF? 只是表8-1公式看起来与其中的其他"x V"很容易让人困惑。
此致、
理查德.