This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:CBoot 电容器工作原理

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301860/lm76005-cboot-capacitor-working-principle

器件型号:LM76005

您好的团队

我只是想了解如何 CBOOT 电容器的极性串联基准电压,在低侧 MOSFET 打开时 CBOOT 会充电到 Vcc 和打开 HS 开关,我们需要 VBAT+Plesae VCC 参考下图为我的问题。

上面提到的极性不是与 CBOOT 电压串联的,如果我错了请纠正我。

如果我的问题有效、则如何串联电压 CB0OT 和 V BAT 来累加电压、根据我的理解、下面提到的图将使电压

请提供理由、说明 CBOOT 电压将如何与 VBAT 电压串联以提升电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Darshan、

    请参阅 产品说明书的第7.3.9节

    此致、

    拉希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供 Vcc 和 VSW 的理论值

    VCC + VSW =?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Darshan、

    VCC = 3.3V、 VSW = VIN/GND、因为 FET 导通和关断并且 MLCC 电容器没有极性

    此致、

    拉希尔