This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82816:最小输出电容计算

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303662/tpsm82816-minimum-output-capacitance-calculation

器件型号:TPSM82816

在 TPSM82816数据表中、所需的最小输出电容为32uF x V/Vout[V]。

V/ Vout 项在该公式中的实际含义是什么?

在我的应用中、我使用的是5.7V 输入和3.3V 输出@ 5.6A 最大电流。

此致、

理查德.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    第9.2.2.4节对输出有效电容进行了进一步说明。  对于3.3V 输出电压、该值约为9.7uF。  明白了吗?

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我看过这两个部分、并且不清楚如何计算出所需的最小电容。

    该信息表明、对于1V 输出、电容从32uF@1V 增大 到 53uF@0.6V 、但仍不清楚其来源。 我找不到图表来说明数据表中任何位置的关系。

    您是说它仅为32uF/Vout、所以对于3.3V 输出、则为32uF/3.3 = 9.69uF? 只是表8-1公式看起来与其中的其他"x V"很容易让人困惑。

    此致、

    理查德.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、好的。  是的、Vout 是指输出电压、分子中的 V 是使单元计算出来的单元(与分母中的电压抵消)。

    克里斯