This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:反激式变压器、功率高达120W

Guru**** 2506365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302180/ucc28600-flyback-transformer-upto-120w

器件型号:UCC28600

您好、

我正在设计具有功率因数校正功能的 SMSP。 此参考设计基于 UCC28600 120W 评估板。 功率因数校正输出高达390V。  我正在寻找 UCC28600部分使用的变压器的替代产品、即 由 Coil 制造的 FA2443-ALC。 使用的变压器类别是信号变压器、它与反激式变压器有何不同? 另外关于输入范围、大多数 SMSP 变压器初级输入的额定值为85-265 VAC、这是否可用于从功率因数校正的输出到 UCC28600中使用的变压器输入的390V? 换言之、您是否有推荐的可取代 FA2443-ALC 的具有成本效益的变压器?  输入范围高达390V、输出19-24VDC、5-6A

此致、

明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bright 先生、

    感谢您联系 UCC28600。

    我看到变压器属于电源变压器类别、如下面的屏幕截图所示。

    很遗憾、我检查了 大多数 参考设计、但没有任何设计能够与此处列出的要求完全匹配、例如功率级别或电压范围。 因此、可能需要由 Wurth Electronics 或 Coilcraft 进行定制。  

    如果您看到 EVM 波形、您应该能够轻松地在390V 电压下运行此波形。

    VDS 为200V/div、表示约400V 的输入电压(PFC 级的输出)。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。 只是为了确认一下、我可以在初级部分使用390 VDC 输入、并且额定电压为85-265VAC 的反激式变压器?

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    是的、反激级的输入约为390V、因为它是 PFC 输出。 因此、可以将该电压连接到反激级的输入端。

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢哈里什