请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25616 我需要将高温值从45°C 降低到40°C 以停止充电。 如何按照图9-7中所示更改 TS 引脚位置网络的 RT1和 RT2?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要将高温值从45°C 降低到40°C 以停止充电。 如何按照图9-7中所示更改 TS 引脚位置网络的 RT1和 RT2?
谢谢!
您好!
使用 第9.3.7.4节"热敏电阻鉴定"中的公式3和4。 使用 VT1%、而不是 VT5%。 在所需的 T1和所需的 T3 (R_NTC、T1和 R_NTC、T3、而不是 R_NTC、T5)上使用热敏电阻电阻。 换句话说、任何与 T5相关的内容都将替换为 T3对应内容。 首先运行公式4来计算 RT2、然后使用它来查找 RT1。
此致、
迈克·伊曼纽尔