This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38025-Q1:需要 Web 工作台设计支持来选择组件。

Guru**** 2504535 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38025-Q1, LMR38025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299070/lmr38025-q1-need-web-bench-design-support-to-select-the-component

器件型号:LMR38025-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR38025

   目前我们正在研究同步降压转换器(集成开关)

 Web 工作台设计中的 LMR38025-Q1用于以下参数、

输入电压- 36V 至80V

输出电压 -12V

输出电流- 1安

环境温度— 90°C

   我们已尝试检查该器件的工作结温是否包含上述参数。 但会显示"设计更新失败。 由于相位裕度小于35或大于120英寸、此设计不稳定。请给出解决此问题的建议或建议替代元件以实现稳定的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Soundharya

    您的终端设备是什么? 36V-80V 是否是所需的正常输入电压范围?

    我们可以查看 EVM 并测试其温升吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的 GUI He ,它是 36V-80V 额定输入电压的逆变器应用

    好的,好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Soundharya

    请参阅以下 Ta=Ta 下的 T_CASE 25℃:

    VIN=36V、Vo=12V、Io=1A

    VIN=80V、Vo=12V、Io=1A

    (方框内的器件是 LMR38025器件、旁边的元件是电感器。)

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我将会由于不活动而关闭该主题帖。 请随时重新打开此帖子或开始新问题。

    谢谢、此致。