This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:如何使用 PWM 控制器运行 LP5569呼吸功能(调光功能)、

Guru**** 1825110 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301777/lp5569-how-can-i-run-lp5569-breath-function-dimming-function-using

器件型号:LP5569
主题中讨论的其他器件: 测试2

大家好、我想使用 LP5569调光控制

我读了所有的指南,但我不能。

帮助我!!!

================================================

下面是我的调光代码。 仅 激活 LED_TEST1进行测试

void load_SRAM(void)
{
uint8_t t = 0;
uint8_t i, j, tValue = 0;
HAL_StatusTypeDef ret = HAL_OK;

/*Write&Read enable*/
tValue = 0x40; ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_CONFIG, &tValue, 1);

I2C_Read_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_CONFIG, tValue, 1); dprintf("Is LP5569 enable??: 0x%x\r\n", tValue);

//tValue = 0x48; ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_MISC, &tValue, 1);

for(i = 0; i < 9; i++)
{
ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_LED0_CNTRL + i, exp11[i], 1);
}

for(i = 0; i < 9; i++)
{
ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_LED0_CURRENT_CNTRL + i, current[i], 1);
}

for(i = 0; i < 9; i++)
{
ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_LED0_PWM + i, pwm[i], 1);
}

/*Run0*/
tValue = 0x48; ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_MISC, &tValue, 1);
tValue = 0x54; ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_ENGINE_CNTRL_2, &tValue, 1);
#ifdef LED_TEST0
tValue = 0x09; ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_ENGINE1_PROG_START, &tValue, 1);
tValue = 0x78; ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_ENGINE2_PROG_START, &tValue, 1);
tValue = 0xa8; ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_ENGINE3_PROG_START, &tValue, 1);

for(j = 0; j < 16; j++)
{
tValue = j; ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_PROG_MEM_PAGE_SELECT, &tValue, 1);
for(i = 0; i < 32; i++){
tValue = j; ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_PROGRAM_MEM_00, table_32[i+j*32], 1);
}
}
#endif

#ifdef LED_TEST1
/*Run1*/
tValue = 0x09; ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_ENGINE1_PROG_START, &tValue, 1);
tValue = 0x7b; ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_ENGINE2_PROG_START, &tValue, 1);
tValue = 0xaa; ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_ENGINE3_PROG_START, &tValue, 1);

for(j = 0; j < 16; j++)
{
tValue = j; ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_PROG_MEM_PAGE_SELECT, &tValue, 1);
for(i = 0; i < 32; i++){
tValue = j; ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_PROGRAM_MEM_00, table_33[i+j*32], 1);
}
}
#endif

#ifdef LED_TEST2
/*Run2*/
tValue = 0x09; ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_ENGINE1_PROG_START, &tValue, 1);
tValue = 0x7b; ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_ENGINE2_PROG_START, &tValue, 1);
tValue = 0xab; ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_ENGINE3_PROG_START, &tValue, 1);

for(j = 0; j < 16; j++)
{
tValue = j; ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_PROG_MEM_PAGE_SELECT, &tValue, 1);
for(i = 0; i < 32; i++){
tValue = j; ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_PROGRAM_MEM_00, table_34[i+j*32], 1);
}
}
#endif

#ifdef LED_TEST3
/*Run3*/
tValue = 0x09; ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_ENGINE1_PROG_START, &tValue, 1);
tValue = 0x77; ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_ENGINE2_PROG_START, &tValue, 1);
tValue = 0xa6; ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_ENGINE3_PROG_START, &tValue, 1);

for(j = 0; j < 16; j++)
{
tValue = j; ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_PROG_MEM_PAGE_SELECT, &tValue, 1);
for(i = 0; i < 32; i++){
tValue = j; ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_PROGRAM_MEM_00, table_35[i+j*32], 1);
}
}
#endif
tValue = 0x49; ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_MISC, &tValue, 1);
tValue = 0x08; ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_IO_CONTROL, &tValue, 1);

tValue = 0x00; ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_ENGINE_CNTRL_2, &tValue, 1);
tValue = 0xa8; ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_ENGINE_CNTRL_2, &tValue, 1);
tValue = 0xa8; ret = I2C_Write_LED_DRIVER(LP5569_ADDR, LP5569_ENGINE_CNTRL_1, &tValue, 1);
}



#define LP5569_CONFIG (HWREG8(0x00))
#define LP5569_ENGINE_CNTRL_1 (HWREG8(0x01))
#define LP5569_ENGINE_CNTRL_2 (HWREG8(0x02))
#define LP5569_LED0_CNTRL (HWREG8(0x07))
#define LP5569_LED1_CNTRL (HWREG8(0x08))
#define LP5569_LED2_CNTRL (HWREG8(0x09))
#define LP5569_LED3_CNTRL (HWREG8(0x0A))
#define LP5569_LED4_CNTRL (HWREG8(0x0B))
#define LP5569_LED5_CNTRL (HWREG8(0x0C))
#define LP5569_LED6_CNTRL (HWREG8(0x0D))
#define LP5569_LED7_CNTRL (HWREG8(0x0E))
#define LP5569_LED8_CNTRL (HWREG8(0x0F))
#define LP5569_LED0_PWM (HWREG8(0x16))
#define LP5569_LED1_PWM (HWREG8(0x17))
#define LP5569_LED2_PWM (HWREG8(0x18))
#define LP5569_LED3_PWM (HWREG8(0x19))
#define LP5569_LED4_PWM (HWREG8(0x1A))
#define LP5569_LED5_PWM (HWREG8(0x1B))
#define LP5569_LED6_PWM (HWREG8(0x1C))
#define LP5569_LED7_PWM (HWREG8(0x1D))
#define LP5569_LED8_PWM (HWREG8(0x1E))
#define LP5569_LED0_CURRENT_CNTRL (HWREG8(0x22))
#define LP5569_MISC (HWREG8(0x2F))
#define LP5569_ENGINE1_PC (HWREG8(0x30))
#define LP5569_ENGINE2_PC (HWREG8(0x31))
#define LP5569_ENGINE3_PC (HWREG8(0x32))
#define LP5569_MISC2 (HWREG8(0x33))
#define LP5569_ENGINE_STATUS (HWREG8(0x3C))
#define LP5569_IO_CONTROL (HWREG8(0x3D))
#define LP5569_VARIABLE_D (HWREG8(0x3E))
#define LP5569_RESET (HWREG8(0x3F))
#define LP5569_ENGINE1_VARIABLE_A (HWREG8(0x42))
#define LP5569_ENGINE2_VARIABLE_A (HWREG8(0x43))
#define LP5569_ENGINE3_VARIABLE_A (HWREG8(0x44))
#define LP5569_MASTER_FADER_1 (HWREG8(0x46))
#define LP5569_MASTER_FADER_2 (HWREG8(0x47))
#define LP5569_MASTER_FADER_3 (HWREG8(0x48))
#define LP5569_MASTER_FADER_PWM (HWREG8(0x4A))
#define LP5569_ENGINE1_PROG_START (HWREG8(0x4B))
#define LP5569_ENGINE2_PROG_START (HWREG8(0x4C))
#define LP5569_ENGINE3_PROG_START (HWREG8(0x4D))
#define LP5569_PROG_MEM_PAGE_SELECT (HWREG8(0x4F))
#define LP5569_PROGRAM_MEM_00 (HWREG8(0x50))
#define LP5569_ENGINE1_MAPPING1 (HWREG8(0x70))
#define LP5569_ENGINE1_MAPPING2 (HWREG8(0x71))
#define LP5569_ENGINE2_MAPPING1 (HWREG8(0x72))
#define LP5569_ENGINE2_MAPPING2 (HWREG8(0x73))
#define LP5569_ENGINE3_MAPPING1 (HWREG8(0x74))
#define LP5569_ENGINE3_MAPPING2 (HWREG8(0x75))
#define LP5569_PWM_CONFIG (HWREG8(0x80))
#define LP5569_LED_FAULT1 (HWREG8(0x81))
#define LP5569_LED_FAULT2 (HWREG8(0x82))
#define LP5569_GENERAL_FAULT (HWREG8(0x83))

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加代码  

    void LP5569_Init(void)
    {
    	enum lp_err_code LP5569_Error = LP_OK;
    
    
    	LED_EN_CTRL(ON);
    	Delayms(10);						// Absolutely Necessary
    
    	/*	Step 1 : LP5569 Reset	*/
    	LP5569_Error = LP5569_Reset();
    	Delayms(10);						// Absolutely Necessary
    
    	/*	Step 2 : LP5569 Chip Enable	*/
    	LP5569_Error |= LP5569_Enable();
    
    	/*	Step 3 : LP5569 Charger Pump & Internal Clock Setting	*/
    	LP5569_Error |= LP5569_Charge_Pump_Set();
    
    
    	if(LP5569_Error == LP_OK)
    	{
    		gLp5569InitStatus = 1;
    		dprintf("LP5569 Initial : OK !!\r\n");
    	}
    	else
    	{
    		gLp5569InitStatus = 0;
    		dprintf("LP5569 Initial : Fail !!\r\n");
    	}
    }
    
    /*
     * @briefload_SRAM
     * @param channel: None
     * @param value: None
     * @retval Status
    */
    #ifdef LED_TEST0
    unsigned char table_32[]={
    	0x00,0x49,0x00,0x92,0x01,0x24,0x00,0xDB,0x01,0xB6,0x01,0x6D,0x01,0xFF,0x00,0x49,
    	0x00,0x92,0x9C,0x00,0x9C,0x86,0x28,0xC8,0x21,0xFF,0x74,0x00,0x28,0xC8,0x21,0xFF,
    	0x74,0x00,0x9D,0x80,0xA3,0x02,0x9F,0x87,0x1E,0xC8,0x74,0x00,0x74,0x00,0x9F,0x88,
    	0x3E,0xC8,0x31,0xFF,0x3E,0xC8,0x31,0xFF,0x9F,0x87,0x19,0xFF,0x74,0x00,0x90,0x4B,
    	0x9D,0x07,0x84,0x60,0x9D,0x04,0x92,0x14,0x84,0x60,0x9D,0x01,0x92,0x14,0x84,0x60,
    	0x91,0x14,0x44,0x00,0xBF,0x97,0xA1,0x97,0x4C,0x00,0x9F,0x86,0x40,0x00,0x74,0x00,
    	0x90,0x4B,0x9F,0x87,0x14,0xC8,0x74,0x00,0x9D,0x08,0x84,0x60,0x9D,0x05,0x92,0x14,
    	0x84,0x60,0x9D,0x02,0x92,0x14,0x84,0x60,0x91,0x14,0x44,0x00,0xBF,0xAB,0xA1,0xAB,
    	0x4C,0x00,0x9F,0x86,0x40,0x00,0x9F,0x87,0x14,0xC8,0x46,0x00,0x9D,0x02,0x40,0xC8,
    	0x46,0x00,0x9D,0x05,0x40,0xC8,0x46,0x00,0x9D,0x08,0x40,0xC8,0x46,0x00,0x9D,0x02,
    	0x40,0x00,0x46,0x00,0x9D,0x05,0x40,0x00,0x46,0x00,0x9D,0x08,0x40,0x00,0x46,0x00,
    	0xA3,0x4E,0xA8,0x3D,0x9F,0x86,0x40,0x00,0x46,0x00,0xA4,0x53,0x74,0x00,0x9D,0x01,
    	0x40,0xC8,0x46,0x00,0x9D,0x04,0x40,0xC8,0x46,0x00,0x9D,0x07,0x40,0xC8,0x46,0x00,
    	0xA3,0x5E,0x74,0x00,0x9D,0x07,0x40,0x00,0x46,0x00,0x9D,0x04,0x40,0x00,0x46,0x00,
    	0x9D,0x01,0x40,0x00,0x46,0x00,0xA2,0x55,0x9D,0x00,0xE0,0x04,0xE2,0x00,0x00,0x00,
    	0xE0,0x80,0x9F,0x87,0x14,0xC8,0x4A,0x00,0x9D,0x02,0x40,0xC8,0x4A,0x00,0x9D,0x05,
    	0x40,0xC8,0x4A,0x00,0x9D,0x08,0x40,0xC8,0x4A,0x00,0x9D,0x02,0x40,0x00,0x4A,0x00,
    	0x9D,0x05,0x40,0x00,0x4A,0x00,0x9D,0x08,0x40,0x00,0x4A,0x00,0x9D,0x03,0x40,0xC8,
    	0x4A,0x00,0x9D,0x06,0x40,0xC8,0x4A,0x00,0x9D,0x09,0x40,0xC8,0x4A,0x00,0x9D,0x03,
    	0x40,0x00,0x4A,0x00,0x9D,0x06,0x40,0x00,0x4A,0x00,0x9D,0x09,0x40,0x00,0x4A,0x00,
    	0xA5,0x04,0x9F,0x86,0x40,0x00,0x4A,0x00,0xA1,0x2B,0x9D,0x00,0xE0,0x08,0x00,0x00,
    	0xE1,0x00,0x9D,0x03,0x40,0x23,0x46,0x00,0x9D,0x06,0x40,0x37,0x46,0x00,0x9D,0x09,
    	0x40,0x4B,0x46,0x00,0xA9,0x09,0x9D,0x09,0x40,0x00,0x46,0x00,0x9D,0x06,0x40,0x00,
    	0x46,0x00,0x9D,0x03,0x40,0x00,0x46,0x00,0xA2,0x01,0x9D,0x00,0xE0,0x02,0x00,0x00,
    	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
    };
    #endif
    
    #ifdef LED_TEST1
    unsigned char table_33[]={
    	0x00,0x49,0x00,0x92,0x01,0x24,0x00,0xDB,0x01,0xB6,0x01,0x6D,0x01,0xFF,0x00,0x49,
    	0x00,0x92,0x9C,0x00,0x9C,0x86,0x28,0xC8,0x21,0xFF,0x74,0x00,0x28,0xC8,0x21,0xFF,
    	0x74,0x00,0x9D,0x80,0xA3,0x02,0x9F,0x87,0x1E,0xC8,0x74,0x00,0x74,0x00,0x9F,0x88,
    	0x3E,0xC8,0x31,0xFF,0x3E,0xC8,0x31,0xFF,0x9F,0x87,0x19,0xFF,0x74,0x00,0x90,0x87,
    	0x9D,0x07,0x84,0x60,0x9D,0x04,0x92,0x14,0x84,0x60,0x9D,0x01,0x92,0x14,0x84,0x60,
    	0x91,0x14,0x44,0x00,0xBF,0x97,0xA1,0x97,0x4C,0x00,0x9F,0x86,0x40,0x00,0x74,0x00,
    	0x90,0x87,0x9F,0x87,0x14,0xC8,0x74,0x00,0x9D,0x08,0x84,0x60,0x9D,0x05,0x92,0x14,
    	0x84,0x60,0x9D,0x02,0x92,0x14,0x84,0x60,0x91,0x14,0x44,0x00,0xBF,0xAB,0xA1,0xAB,
    	0x4C,0x00,0x9F,0x86,0x40,0x00,0x9F,0x87,0x14,0xC8,0x46,0x00,0xA1,0xBC,0x9D,0x02,
    	0x40,0xC8,0x46,0x00,0x9D,0x05,0x40,0xC8,0x46,0x00,0x9D,0x08,0x40,0xC8,0x46,0x00,
    	0x9D,0x02,0x40,0x00,0x46,0x00,0x9D,0x05,0x40,0x00,0x46,0x00,0x9D,0x08,0x40,0x00,
    	0x46,0x00,0xA3,0x4F,0xA8,0x3E,0x9F,0x86,0x40,0x00,0x46,0x00,0xA2,0xD4,0x74,0x00,
    	0x46,0x00,0xA1,0x57,0x9D,0x01,0x40,0xC8,0x46,0x00,0x9D,0x04,0x40,0xC8,0x46,0x00,
    	0x9D,0x07,0x40,0xC8,0x46,0x00,0x74,0x00,0x9D,0x07,0x40,0x00,0x46,0x00,0x9D,0x04,
    	0x40,0x00,0x46,0x00,0x9D,0x01,0x40,0x00,0x46,0x00,0xA1,0xEB,0xA2,0x56,0x9D,0x00,
    	0xE0,0x04,0xE2,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x80,0x9F,0x87,0x14,0xC8,0x4A,0x00,0xA1,0x83,
    	0x9D,0x02,0x40,0xC8,0x4A,0x00,0x9D,0x05,0x40,0xC8,0x4A,0x00,0x9D,0x08,0x40,0xC8,
    	0x4A,0x00,0x9D,0x02,0x40,0x00,0x4A,0x00,0x9D,0x05,0x40,0x00,0x4A,0x00,0x9D,0x08,
    	0x40,0x00,0x4A,0x00,0x9D,0x03,0x40,0xC8,0x4A,0x00,0x9D,0x06,0x40,0xC8,0x4A,0x00,
    	0x9D,0x09,0x40,0xC8,0x4A,0x00,0x9D,0x03,0x40,0x00,0x4A,0x00,0x9D,0x06,0x40,0x00,
    	0x4A,0x00,0x9D,0x09,0x40,0x00,0x4A,0x00,0xA5,0x05,0x9F,0x86,0x40,0x00,0x9D,0x00,
    	0xE0,0x08,0x00,0x00,0xE1,0x00,0x46,0x00,0xA1,0x01,0x9D,0x03,0x40,0x5F,0x46,0x00,
    	0x9D,0x06,0x40,0x73,0x46,0x00,0x9D,0x09,0x40,0x87,0x46,0x00,0xA6,0x0B,0x9D,0x09,
    	0x40,0x00,0x46,0x00,0x9D,0x06,0x40,0x00,0x46,0x00,0x9D,0x03,0x40,0x00,0x46,0x00,
    	0xA1,0x95,0xA2,0x01,0x9D,0x00,0xE0,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
    };
    #endif
    
    #ifdef LED_TEST2
    unsigned char table_34[]={
    	0x00,0x49,0x00,0x92,0x01,0x24,0x00,0xDB,0x01,0xB6,0x01,0x6D,0x01,0xFF,0x00,0x49,
    	0x00,0x92,0x9C,0x00,0x9C,0x86,0x28,0xC8,0x21,0xFF,0x74,0x00,0x28,0xC8,0x21,0xFF,
    	0x74,0x00,0x9D,0x80,0xA3,0x02,0x9F,0x87,0x1E,0xC8,0x74,0x00,0x74,0x00,0x9F,0x88,
    	0x3E,0xC8,0x31,0xFF,0x3E,0xC8,0x31,0xFF,0x9F,0x87,0x19,0xFF,0x74,0x00,0x90,0xC3,
    	0x9D,0x07,0x84,0x60,0x9D,0x04,0x92,0x14,0x84,0x60,0x9D,0x01,0x92,0x14,0x84,0x60,
    	0x91,0x14,0x44,0x00,0xBF,0x97,0xA1,0x97,0x4C,0x00,0x9F,0x86,0x40,0x00,0x74,0x00,
    	0x90,0xC3,0x9F,0x87,0x14,0xC8,0x74,0x00,0x9D,0x08,0x84,0x60,0x9D,0x05,0x92,0x14,
    	0x84,0x60,0x9D,0x02,0x92,0x14,0x84,0x60,0x91,0x14,0x44,0x00,0xBF,0xAB,0xA1,0xAB,
    	0x4C,0x00,0x9F,0x86,0x40,0x00,0x9F,0x87,0x14,0xC8,0x46,0x00,0xA3,0x3C,0x9D,0x02,
    	0x40,0xC8,0x46,0x00,0x9D,0x05,0x40,0xC8,0x46,0x00,0x9D,0x08,0x40,0xC8,0x46,0x00,
    	0x9D,0x02,0x40,0x00,0x46,0x00,0x9D,0x05,0x40,0x00,0x46,0x00,0x9D,0x08,0x40,0x00,
    	0x46,0x00,0xA3,0x4F,0xA8,0x3E,0x9F,0x86,0x40,0x00,0x46,0x00,0xA1,0x54,0x74,0x00,
    	0x46,0x00,0xA1,0x57,0x9D,0x07,0x40,0xC8,0x46,0x00,0x9D,0x04,0x40,0xC8,0x46,0x00,
    	0x9D,0x01,0x40,0xC8,0x46,0x00,0x74,0x00,0x9D,0x01,0x40,0x00,0x46,0x00,0x9D,0x04,
    	0x40,0x00,0x46,0x00,0x9D,0x07,0x40,0x00,0x46,0x00,0xA1,0xEB,0xA2,0x56,0x9D,0x00,
    	0xE0,0x04,0xE2,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x80,0x9F,0x87,0x14,0xC8,0x4A,0x00,0x9D,0x03,
    	0x40,0xC8,0x4A,0x00,0x9D,0x06,0x40,0xC8,0x4A,0x00,0x9D,0x09,0x40,0xC8,0x4A,0x00,
    	0x9D,0x03,0x40,0x00,0x4A,0x00,0x9D,0x06,0x40,0x00,0x4A,0x00,0x9D,0x09,0x40,0x00,
    	0x4A,0x00,0x9D,0x02,0x40,0xC8,0x4A,0x00,0x9D,0x05,0x40,0xC8,0x4A,0x00,0x9D,0x08,
    	0x40,0xC8,0x4A,0x00,0x9D,0x02,0x40,0x00,0x4A,0x00,0x9D,0x05,0x40,0x00,0x4A,0x00,
    	0x9D,0x08,0x40,0x00,0x4A,0x00,0xA5,0x04,0x9F,0x86,0x40,0x00,0x4A,0x00,0xA1,0x2B,
    	0x9D,0x00,0xE0,0x08,0x00,0x00,0xE1,0x00,0x46,0x00,0xA2,0x81,0x9D,0x03,0x40,0x9B,
    	0x46,0x00,0x9D,0x06,0x40,0xAF,0x46,0x00,0x9D,0x09,0x40,0xC3,0x46,0x00,0xA3,0x0B,
    	0x9D,0x09,0x40,0x00,0x46,0x00,0x9D,0x06,0x40,0x00,0x46,0x00,0x9D,0x03,0x40,0x00,
    	0x46,0x00,0xA3,0x15,0xA2,0x01,0x9D,0x00,0xE0,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
    };
    #endif
    
    #ifdef LED_TEST3
    unsigned char table_35[]={
    	0x00,0x49,0x00,0x92,0x01,0x24,0x00,0xDB,0x01,0xB6,0x01,0x6D,0x01,0xFF,0x00,0x49,
    	0x00,0x92,0x9C,0x00,0x9C,0x86,0x28,0xC8,0x21,0xFF,0x74,0x00,0x28,0xC8,0x21,0xFF,
    	0x74,0x00,0x9D,0x80,0xA3,0x02,0x9F,0x87,0x1E,0xC8,0x74,0x00,0x74,0x00,0x9F,0x88,
    	0x3E,0xC8,0x31,0xFF,0x3E,0xC8,0x31,0xFF,0x9F,0x87,0x19,0xFF,0x74,0x00,0x90,0xFF,
    	0x9D,0x07,0x84,0x60,0x9D,0x04,0x92,0x14,0x84,0x60,0x9D,0x01,0x92,0x14,0x84,0x60,
    	0x91,0x14,0x44,0x00,0xBF,0x97,0xA1,0x97,0x4C,0x00,0x9F,0x86,0x40,0x00,0x74,0x00,
    	0x90,0xFF,0x9F,0x87,0x14,0xC8,0x74,0x00,0x9D,0x08,0x84,0x60,0x9D,0x05,0x92,0x14,
    	0x84,0x60,0x9D,0x02,0x92,0x14,0x84,0x60,0x91,0x14,0x44,0x00,0xBF,0xAB,0xA1,0xAB,
    	0x4C,0x00,0x9F,0x86,0x40,0x00,0x9F,0x87,0x14,0xC8,0x46,0x00,0xA4,0xBC,0x9D,0x02,
    	0x40,0xC8,0x46,0x00,0x9D,0x05,0x40,0xC8,0x46,0x00,0x9D,0x08,0x40,0xC8,0x46,0x00,
    	0x9D,0x02,0x40,0x00,0x46,0x00,0x9D,0x05,0x40,0x00,0x46,0x00,0x9D,0x08,0x40,0x00,
    	0x46,0x00,0xA3,0x4F,0xA8,0x3E,0x9F,0x86,0x40,0x00,0x74,0x00,0x9D,0x07,0x40,0xC8,
    	0x46,0x00,0x9D,0x04,0x40,0xC8,0x46,0x00,0x9D,0x01,0x40,0xC8,0x46,0x00,0xA3,0x5D,
    	0x74,0x00,0x9D,0x01,0x40,0x00,0x46,0x00,0x9D,0x04,0x40,0x00,0x46,0x00,0x9D,0x07,
    	0x40,0x00,0x46,0x00,0xA2,0x54,0x9D,0x00,0xE0,0x04,0xE2,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x80,
    	0x9F,0x87,0x14,0xC8,0x4A,0x00,0xA1,0x83,0x9D,0x03,0x40,0xC8,0x4A,0x00,0x9D,0x06,
    	0x40,0xC8,0x4A,0x00,0x9D,0x09,0x40,0xC8,0x4A,0x00,0x9D,0x03,0x40,0x00,0x4A,0x00,
    	0x9D,0x06,0x40,0x00,0x4A,0x00,0x9D,0x09,0x40,0x00,0x4A,0x00,0x9D,0x02,0x40,0xC8,
    	0x4A,0x00,0x9D,0x05,0x40,0xC8,0x4A,0x00,0x9D,0x08,0x40,0xC8,0x4A,0x00,0x9D,0x02,
    	0x40,0x00,0x4A,0x00,0x9D,0x05,0x40,0x00,0x4A,0x00,0x9D,0x08,0x40,0x00,0x4A,0x00,
    	0xA5,0x05,0x9F,0x86,0x40,0x00,0x9D,0x00,0xE0,0x08,0x00,0x00,0xE1,0x00,0x46,0x00,
    	0xA4,0x01,0x9D,0x03,0x40,0xD7,0x46,0x00,0x9D,0x06,0x40,0xEB,0x46,0x00,0x9D,0x09,
    	0x40,0xFF,0x46,0x00,0x9D,0x09,0x40,0x00,0x46,0x00,0x9D,0x06,0x40,0x00,0x46,0x00,
    	0x9D,0x03,0x40,0x00,0x46,0x00,0xA4,0x94,0xA2,0x01,0x9D,0x00,0xE0,0x02,0x00,0x00,
    	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
    };
    #endif
    
    unsigned char exp11[]={0x38,0x38,0x38,0x38,0x38,0x38,0x38,0x38,0x38};
    unsigned char current[]={0x32,0x32,0x32,0x32,0x32,0x32,0x32,0x32,0x32};
    unsigned char pwm[]={0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30};
    unsigned char pwm_0[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我会检查并尽快回复您。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    由于我尚未收到 LP5569EVM、我刚刚查看了您的代码、请参阅以下注释:

    1.请确保使用外部时钟。


    2.请尝试逐一编写 SRAM 存储器的页面,并按以下顺序加载 SRAM 存储器:

    • 将 enginex_mode 设置为"load"
    • 将程序加载到 enginex_load 中
    • 将 enginex_mode 设置为"run"
    • 此时、预期的 LED 脉冲已编程。


    请参考以下代码:

    	# Enable chip
    	Read 00 from 00
    	Write 40 to 00
    	
    	# Wait for startup done
    	Read c0 from 3c
    	Read 80 from 3c
    	
    	# Set engine 1 to Hold / Load Program
    	Read 00 from 01
    	Write 00 to 01
    	Read 00 from 02
    	Write 40 to 02
    	
    	# Set engine 2 to Hold / Load Program
    	Read 00 from 01
    	Write 00 to 01
    	Read 40 from 02
    	Write 50 to 02
    	
    	# Set engine 3 to Hold / Load Program
    	Read 00 from 01
    	Write 00 to 01
    	Read 50 from 02
    	Write 54 to 02
    	
    	# Make sure that engines are ready before writing program data
    	Read 80 from 3c
    	
    	# Select SRAM page 0
    	Read 00 from 4f
    	Write 00 to 4f
    	
    	# Write program data
    	Write 00 to 4f
    	Write 9d to 50
    	Write 01 to 51
    	Write 40 to 52
    	Write 64 to 53
    	Write c0 to 54
    	Write 00 to 55
    	Write 00 to 56
    	Write 00 to 57
    	Write 00 to 58
    	Write 00 to 59
    	Write 00 to 5a
    	Write 00 to 5b
    	Write 00 to 5c
    	Write 00 to 5d
    	Write 00 to 5e
    	Write 00 to 5f
    	Write 00 to 60
    	Write 00 to 61
    	Write 00 to 62
    	Write 00 to 63
    	Write 00 to 64
    	Write 00 to 65
    	Write 00 to 66
    	Write 00 to 67
    	Write 00 to 68
    	Write 00 to 69
    	Write 00 to 6a
    	Write 00 to 6b
    	Write 00 to 6c
    	Write 00 to 6d
    	Write 00 to 6e
    	Write 00 to 6f
    	
    	# Select SRAM page 1
    	Read 00 from 4f
    	Write 01 to 4f
    	
    	# Write program data
    	Write 00 to 50
    	Write 00 to 51
    	Write 00 to 52
    	Write 00 to 53
    	Write 00 to 54
    	Write 00 to 55
    	Write 00 to 56
    	Write 00 to 57
    	Write 00 to 58
    	Write 00 to 59
    	Write 00 to 5a
    	Write 00 to 5b
    	Write 00 to 5c
    	Write 00 to 5d
    	Write 00 to 5e
    	Write 00 to 5f
    	Write 00 to 60
    	Write 00 to 61
    	Write 00 to 62
    	Write 00 to 63
    	Write 00 to 64
    	Write 00 to 65
    	Write 00 to 66
    	Write 00 to 67
    	Write 00 to 68
    	Write 00 to 69
    	Write 00 to 6a
    	Write 00 to 6b
    	Write 00 to 6c
    	Write 00 to 6d
    	Write 00 to 6e
    	Write 00 to 6f
    
    	# Set engine 1 to Free run / Run program
    	Read 00 from 01
    	Write 80 to 01
    	Read 54 from 02
    	Write 94 to 02
    

    如果您有任何疑问、请随时通过电子邮件与我联系: jared-zhou@ti.com

    BR、Jared