主题中讨论的其他器件:LMZ10505、 TPS22965-Q1

我们设计了一种电路板、在该电路板中通过 SMPS LMZ10505EXTTZE/NOPB 生成1.5V 和3.3V 电压。 U33和 U36是负载开关。 这些负载开关用于保护电路板。 如果 SMPS 故障且其 Vin 变为 Vout、则电路板将损坏(主要 IC MPC5566和 FPGA 将损坏)。 为保护电路板、使用了负载开关。
在本设计中、我们主要面临3.3V (U36)负载开关的问题。 问题如下:
-
很多时候、我们无法检测 Vout1 (引脚:8)和 Vout2 (引脚:9)的3.3V 输出。
-
为使此负载开关正常工作、我们移除了 CT 电容器(C344)。 但在某些不带 CT 电容器负载开关的电路板中、它无法正常工作、而在某些电路板中、它无法正常工作。
有时、当我们通过万用表探测 CT (移除电容器后)时、负载开关开始提供输出。 当我们关闭并打开电路板后、负载开关停止工作、如果我们再次探测 CT、则它仅开始工作。
-
如果在3.3V 电压下发生任何电压变化、则该负载开关会停止工作(被损坏)
-
LMZ 内部和外部的故障模式(其中 Vin=Vout)是什么。
我们请求 TI 团队查看此设计并为我们提供更正设计的建议。