This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:LM5163负载响应很糟糕

Guru**** 2506565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301185/lm5163-lm5163-load-response-is-terrible

器件型号:LM5163

该电路在 Webench 电源设计器中按照以下规格设计:

输入:直流7V 至60V
输出:5V/0.2A
电路已连接。
请注意、Vin 通过无线电源传输接收线圈进行电容耦合(2200pF)并进行整流、空载大约13VDC (请参阅下面的示波器屏幕截图)。 我的线圈的经验电感约为25uH。
示波器屏幕截图上的第一个箭头对应于50mA 处的电池充电。 第二个箭头表示在100mA 充电。
我无法确定我的瞬态响应为何如此糟糕。
我的示波器屏幕截图:
数据表的示波器屏幕截图如下:注意良好的瞬态响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有提到:

    粉色迹线= Vin

    蓝色迹线= Vout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正-耦合电容器为22,000pF、不是2200。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    考虑到 Vin 降低了这种难度、Cin 可能不足。 此外、您可能还需要添加100nF 高频旁路电容器。 您能否添加它们、然后重新报告一下。

    谢谢。
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我将 Cin 提升到了10U 并添加了100nF。 VIN 看起来可能比100mA 充电点处的差值小1V。 我在 Vin 上还有一个大容量47u Al 电容器、 由于它必须具有更高的 ESR、我是否应该尝试移除该电容器?

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    嗯。 通常、建议在这些类型的电路中使用高 ESR 铝类大容量电容器。 肯定不会造成问题。

    如果您只使用电阻器为 Vin 加载电压、会发生什么情况? 馈入器件的电路是否稳定? 它是否为辅助电路提供了足够的电力?

    此外、如果您只是将常规电源的 VIN 替换为12V、会发生什么情况?

    谢谢。

    安德鲁