This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7660:应用程序问题。

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300803/tl7660-application-problem

器件型号:TL7660

大家好、

客户打算使用 TL7660设计一个将正(0、5V)信号转换为负(-5V、0V)电平的电路、 但是实际测试不符合预期、如示波器图中所示的实际情况是、当输入信号下降时、输出电平跳变。 如何实现正电平控制输出负电平功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colt:

    此问题听起来就像需要电平转换器、而不是电荷泵。 因此、查看 TI 电平转换器应该可以为您找到正确的解决方案。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colt:

    遗憾的是、我们没有任何输出负电压的电平转换器。 比较器可能可以实现该目的?

    此致、

    约什