This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] usb 充电控制器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296034/usb-charge-controller

主题中讨论的其他器件:TPS2543

需要设计的系统 的输出端口能够在 USB-A 和 USB-C 输出端口中提供1.5A 充电电流。  当两个 USB 端口同时为外设充电时、应从一个端口提供900mA、并从第二个 USB 端口提供1.5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suhale:

    为了澄清、您未使用电池、因此不需要使用电池充电 IC?  

    此致、

    杰夫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、不需要电池充电 IC。  输入到系统的5V 输入将 来自 DC-DC 转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhale、

    我将对其进行研究、并会在我获得更多信息后为您提供更新。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhale、

    我建议将 TPS2546 或  TPS2547 用于 USB-A 端口、并将 TPS25751 用于 USB-C 端口。

    您要如何确定哪个端口获得0.9A 或1.5A?

    此致、  

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Christian。 请接受您的建议。 它是有帮助的。 要确定电流、需要监控消耗的电流并将 USB-A 端口限制为 900mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Cristian:  

    如果我使用 Type-C 连接器为具有 Type-C 端口的手机充电、我想知道此电路的充电电流会是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhale、

    此电路的充电电流将取决于 连接到 TPS2543的手机以及 手机 支持的充电方案。 如果手机仅支持 SDP (USB 2.0)、则仅在器件支持 DCP 的情况下才会以500mA 充电、它可以支持高达1.5A 的充电。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Christian