This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5169-Q1:LM5169-Q1

Guru**** 1471450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292784/lm5169-q1-lm5169-q1

器件型号:LM5169-Q1

可能关注的对象  

下午好  

我最近一直在测试直流/直流转换器、我注意到以下问题。  

当连接到 Vin 的电源接通并且没有电流限制器的情况下连接时、IC 不执行转换。 但是、在开启之前、一旦我限制电流输入、IC 就会正常工作。  

这仅在开通时发生。 打开后,转换器稳定时,电源的限流器可以被移除。

我无法理解的原因、在打开开关期间、当输入的可用电流高于1A 时、IC 无法正常运行、 但是、如果在电源电流小于1A 的情况下打开 IC、则 IC 会正常运行、电流限制器可能会正常增加、而不会出现任何问题。  

请查看下面随附的示意图。

输入范围为6V-115V


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muad:  

    感谢您分享原理图和问题。 请附上上述行为的波形、以便我们更好地为您提供帮助。 请探测 VIN、VOUT、EN 和输入 VIN 的输入电流。 此外、请发送 器件的输出电流。

    谢谢!
    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muad:

    由于不活动而关闭此线程。 如果问题仍然存在、请提供更多信息、我们很乐意为您提供帮助。

    谢谢!

    约书亚奥地利