This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163-Q1:输出电流为3mA 时的 LM5163-Q1纹波电压

Guru**** 2506565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290885/lm5163-q1-lm5163-q1-ripple-voltage-when-the-output-current-is-3ma

器件型号:LM5163-Q1

您好、专家!

LM5163-Q1正在客户侧接受评估。 最大输出电流为28mA、最小输出电流为3mA。 客户担心设备进入睡眠模式时出现纹波电压。

您能否分享 LM5163-Q1进入睡眠模式时的纹波测试结果? 谢谢。

以下是客户提供的原理图信息:

  • Ron = 100k
  • L=68 μ H
  • 输出电容器:4.7uF
  • 输入电压:18-60V
  • 输出电压:9V
  • ~电流:3 μ A 28mA

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Songzhen:

    我可以为您获取该内容、但需要一些时间。 我注意到有一个适用于该器件的 PSPICE 模型。 您的客户是否会对模拟此波形更感兴趣? 可在以下位置找到 PSpice 模型: 链接

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Songzhen:

    由于不活动而关闭此线程。 如果您喜欢这些波形或 PSPICE 模型、请随时打开此主题。

    谢谢!

    约书亚奥地利