请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61299 您好、团队成员:
电源与 TPS61299之间的距离需要几英寸的电缆。
数据表指出、在该用例中、用户应 放置额外的大容量电容( 钽或铝电解电容器 )、以减少电源引线的电感和陶瓷输入电容器之间可能出现的振铃。

我的客户不能使用钽或铝电解电容器、因为有设计限制、所以可以改用陶瓷电容器作为大容量电容器吗?
此致、
桑原启
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.