请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 ,
当客户进行电流校准时、总是无法进行7mA 校准、原因可能是什么
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
,
当客户进行电流校准时、总是无法进行7mA 校准、原因可能是什么
您好!
您的客户尝试了哪些步骤? 我建议他们参考以下应用手册: BQ769x2校准和 OTP 编程指南(修订版 A) 和此技术文档: 目前对电池监测器的精度有疑问? 借助以下提示提高电池安全性和精度-电源管理-技术文章- TI E2E 支持论坛。
此致!
安德里亚