This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:Vf 或 Vref 的值

Guru**** 2504235 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300164/lm76005-value-of-vf-or-vref

器件型号:LM76005

大家好!

目前使用 LM76005将电压从12节串联电池降低到28V 左右。这可能是一个简单的问题、但我想知道 VFB 的值。 数据表指出 VFB 值应约为1V、但在某些测试条件下、该值应为1.5V。

我应该假设为1V 并向前移动吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aadish:

    根据数据表中的 EC 表、VFB 默认为~1V

    此致、

    拉希尔