This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:电池平衡

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299288/bq76952-cell-balancing

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我使用 bq76952定制电路板。 我正在对电池电压使用电阻分压器电路。 对于电芯平衡、我将写入0x0083寄存器、但在修改相同的寄存器时、为什么会设置为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaik:

    我建议通读 BQ769x2 TRM (BQ76952技术参考手册(修订版 B)(TI.com)中的第10.1条、以确保不存在任何阻碍启用电芯平衡的情况。  

    此外、确保启用主机控制型电 芯平衡、因为0x0083 CB_ACTIVE_CELLS ()是主机控制型电芯平衡子命令、如果未启用主机控制型电芯平衡、则可以禁用该子命令。

    我建议在 BQStudio 的命令序列窗口中执行该测试、以确保电池平衡正常运行:

    (从电芯1开始)
    W 10  3E  83  00  01  00  ----- >开始在 CELL-1中进行平衡
     10  60  7B  06        -------- >校验和及长度  
    R 10  40  4            -------- >读取活动平衡单元(应返回单元1)

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否需要在写入后立即读取?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaik:

    如果需要、可以稍后执行寄存器读取。       但是、您需要重新输入 W:10 3E 83 00、因为在您输入 R:10  40时、器件需要知道它正在从哪个寄存器读取  4.

    此致!

    安德里亚