This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3612:外壳和硬开关操作

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3612, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299504/lmg3612-casing-and-hard-swiching-oprating

器件型号:LMG3612
主题中讨论的其他器件: UCC28951

您好!  

您能否提供 VQFN 案例的机械尺寸详细信息?

在在线数据表的第15/25页中、我们给出了一个建议: LMG3612 GaN 功率 FET 将在零电压开关(ZVS)或不连续导通模式(DCM)开关条件下导通。

可以在 CCM 下运行吗?

我们目前正在使用 UCC28951设计相移转换器。  输入电压380V。 输出:12V-200W  

它无法始终在 ZVS 模式下运行。   LMG3612开关是否可用于我们的应用?

此致、

阿诺·莫特津

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud、您好!  

    感谢您关注 LMG3612。  

    至于尺寸、此器件为5.3mm x 8mm。 我们正在努力更新数据表、以包含具有所有详细尺寸的官方 ePOD 图纸;我们在发布该绘图时遇到了问题、应该很快修复。   请查看随附的图像、该图像很快将添加到数据表中:

    请给我们一些时间来解答您关于 CCM 运行模式的问题、我们将在明天得到解答。 感谢您的耐心。   

    此致、  

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Arnaud、您好!

    John 目前不在办公室、但我还是他团队的一名应用工程师、很乐意提供支持。

    关于您问题中的 CCM 操作、最好通过电子邮件联系以讨论此主题、我会 尽快给您发送一份。

    谢谢。

    扎赫