您好!
我们正在计划使用 TPS548B28开关进行新设计。
引脚20是输出引脚、宽度仅为0.35mm。 我敢肯定我不明白、但这么窄的宽度应该如何提供高达20安培的电流?
数据表的链接如下所示:
软件包大纲位于第45页。

我们的时间安排很紧、因此非常感谢您的及时回复!
谢谢!
比尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Bill、
TPS548B28的引脚20是 SW 节点、它没有精确提供20A 输出电流。 SW 向输出电感器发送 PWM 信号、以保持稳定的输出电流。 下图 显示了来自 SW 的 PWM 信号与电感器电流之间的关系。 我还添加了一份有关开关稳压器原理的应用手册。

此致!
瑞安
您好、Bill、
是的、该引脚可以根据数据表处理额定电流。 它可以实现35A 的最大峰值电感器电流。 资质认证过程可确认我们的产品、工艺和封装的可靠性符合行业标准。 所有 TI 产品在发布之前都要接受资质认证和可靠性测试或基于相似性证明的鉴定。 有关 TI 资质认证流程的常见问题、请 单击此处查看。
特别是这款器件、自2020年起便一直在市场上销售、没有任何退货或质量 问题。 只要在您的设计中满足数据表规格并 遵循建议的运行条件、器件就会处理电流额定值。
谢谢
Tahar