This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3658:LM3658 TS 引脚的电压会由于负载变化而波动

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3658, BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297605/lm3658-lm3658-the-voltage-of-the-ts-pin-fluctuates-due-to-load-changes

器件型号:LM3658
主题中讨论的其他器件: BQ25170

您好  

这款采用 LM3658的客户设计中、当温度达到一定值时、Ts 电压超出阈值范围、LM3658会关闭充电过程。 此时、由于重负载变为无负载、TS 的电压上升约40mV、并再次下降到阈值范围内。

LM3658会开启充电过程。 在此过程中、TS 电压再次下拉、然后充电关闭... 此过程重复进行、导致充电 IC 在特定温度范围内反复打开和关闭充电。 是否有任何方法可以改善 TS 电压波动?

原理图如下所示:

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    这是一款传统器件 、但遗憾的是、我们无法获得有关此器件的太多信息、因此我们通常建议您查看更新的器件。 尽管单独的 IC 可能需要电源多路复用器功能、但 BQ25170系列提供了类似的简单实现。

    充电期间电池是否显著升温? 无论是否充电、用于偏置 NTC 的电流都应保持恒定。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juan

    感谢您的答复。

    电池不会显著升温。

    他们使用电位器来仿真 NTC、当电阻值介于4.8kΩ 和5.2kΩ 之间时、这种现象继续存在。

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    如前所述、很遗憾、我们无法获得有关此器件的太多信息。 我会检查电压尖峰是否对应于输入或输出电压以及充电电流以外的电流变化、以尝试找出原因。  

    它似乎只是在充电器接近低温电压阈值时发生、我不确定此器件的迟滞水平。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳