This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2682:-6.6V 输出?

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2682

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298612/lm2682--6-6v-output

器件型号:LM2682

大家好!  

我正在研究将 LM2682用于3.3V->-6.6V 应用。 我尝试使用以下电路来测试器件、但收到的输出是 -3.7V。 如果可能、您能否验证此设置是否准确? 需要注意的一点是、我在此设置中使用陶瓷电容器、因此我不确定这是否会影响器件性能。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Filipe、您好!

    设置中的问题是您在 C1+/-和 C2+/-上使用了不同的电容器。 电荷泵会对这两个 VIN 充电、然后将它们串联以将它们放电到 VOUT 中。 当您使用不同的值时、放电是根据电容分压器发生的、因此-3.7V 的输出电压完全遵循您的设置。

    请使2个电容器相等、然后您将得到几乎-6.6V 的电压。

    我之所以这样说、几乎是因为开关内部具有串联电阻、因此会有一些损耗。

    此致、
    布里吉特