This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM809:LM809是 IEC 61800-5-2的 A 类还是 B 类?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296915/lm809-lm809-is-type-a-or-type-b-of-iec-61800-5-2

器件型号:LM809

尊敬的团队:  

客户 想要获得其应用的功能安全认证。  

目前他们 在其应用中使用 LM809M3-3.08/NOPB、因此 他们想知道 LM809是 IEC61800-5-2规范中的 A 类还是 B 类。

我知道类型 A 是不可编程类别、类型 B 是可编程类别。  

根据我们的器件所属的类别、TUV 等验证器所请求的文档会有所不同。

请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我推荐较新的 TLV809EA30DBZR。 一些可靠性数据可在以下位置找到: https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TLV809EA30DBZR

    由于该器件的所有故障模式并非都由 TI 定义、因此客户需要在其应用中测试此器件、以确定其应用特定的故障模式。  需要执行此操作以确定系统是 A 型还是 B 型。

    此致!

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、  

    感谢您的评论。  

    具有 STO 功能的客户应用电机驱动器。  使用 LM809实现 UV 检测功能。 因此他们此时无法更换器件。  

    客户询问 LM809是可编程 IC 还是不可编程 IC、从而确定其应用是 A 型还是 B 型。

    我认为 LM809是不可编程的 IC。 请告诉我您对双重确认的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、 LM809没有数字可编程电路。  

    谢谢。

    沃尔特