请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 主题中讨论的其他器件: SN65HVD1050、 BQ78350
您好
我的客户有如下问题。
1. BQ76930似乎不支持 CAN 通信。 我是否必须使用单独的接收器与 CAN 通信?
使用 SN65HVD1050会怎么样?
2、它 在应用手册中单独使用了 BQ78350、我是否必须使用它?
如果您不使用该功能、则无法实现哪些功能?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我的客户有如下问题。
1. BQ76930似乎不支持 CAN 通信。 我是否必须使用单独的接收器与 CAN 通信?
使用 SN65HVD1050会怎么样?
2、它 在应用手册中单独使用了 BQ78350、我是否必须使用它?
如果您不使用该功能、则无法实现哪些功能?
谢谢
David、您好!
1. BQ76930似乎不支持 CAN 通信。 我是否必须使用单独的接收器与 CAN 通信? 使用 SN65HVD1050会怎么样?
BQ76930仅支持 I2C、因此您必须使用支持 I2C 的 MCU 与其进行通信。
2、它 在应用手册中单独使用了 BQ78350、我是否必须使用它? 如果您不使用该功能、则无法实现哪些功能?
不、您不必使用它。 这是 BQ76930的配套监测计、无需使用。 您也可以使用外部 MCU。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙