This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:峰值电流限制更高的引脚对引脚兼容

Guru**** 2504235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296611/lmr23630-pin-to-pin-with-higher-peak-current-limit

器件型号:LMR23630

您好

您能否帮助推荐一个 具有 LMR23630ADDAR 的引脚对引脚电流限制较高的器件? 如果不是  "引脚对引脚"、您可以推荐更合适的器件。

由于  LMR23630ADDAR 峰值电感器电流限制约为6A、该值太小、无法在重负载时轻松触发 OC 保护。

谢谢。

此致、

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、琥珀色:

    感谢您的提问。 请向我们提供以下信息、以便我们能够为您提供适当的帮助:

    您尝试从该器件汲取多大的输出电流?

    您遇到的峰值电流是多少?

    请在示波器上分享您的设计原理图以及有关此行为的一些屏幕截图。

    谢谢!

    约书亚奥地利