This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27402:添加恒定电流限制时的问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295631/lm27402-problem-with-adding-constant-current-limit

器件型号:LM27402

大家好、

我手头有一些 LM27402模块、可以在12V 输入和5V 输出(高达20A)下正常工作。

这是模块电路。

我正在尝试添加 CV/CC 功能、将输出限制在0.6V 至5V、0A 至10A 范围内。

这是添加了运算放大器的新电路。

但是、如果运算放大器输出连接到 FB 引脚、模块将发生振荡。 我该如何解决该问题?

谢谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eching:

    我们的美国团队将于下周一回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您对添加运算放大器电路的问题的描述、CC 环路似乎与 CV 环路相互作用。   通常、环路带宽相差较大、以尽可能减少 cc 和 CV 环路之间的相互作用。   从运算放大器的引脚4到引脚1增加 一个10uF 电容器将为环路增加一个极点、并减慢 cc 环路、而应该提高性能。