This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38025-Q1:Vout >Vin 时的预期行为?

Guru**** 2505495 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296840/lmr38025-q1-expected-behavior-when-vout-vin

器件型号:LMR38025-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR38025

我们设计的辅助电源输入路径可以馈入与 LMR38025降压转换器输出相同的节点。 实际上、这会将 LMR 的输出电压提高至高于输入电压

如果 Vin 引脚上没有电压、我们可以通过输出电感器向 SW 引脚施加5V 电压吗?  内部高侧 FET 的二极管体是否会简单地反馈到 Vin?  在本例中、Vin 将低于设定的输出电压、LMR380025的行为是什么?

谢谢。

卡梅伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    感谢您的提问。 该器件不能将5V 负载加载到 SW 引脚、TI 无法保证这种运行/行为。 在 该器件的引脚 FMA 中、将 SW 节点与电源短接会导致 LS FET 损坏(请参阅表4-5)并使器件处于非功能状态。

    谢谢!

    约书亚奥地利