This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295799/bq76952

主题中讨论的其他器件:BQ76952

您好、我目前使用的是 BQ76952评估板、并尝试使用 I2C 与 esp32-S3通信、但没有做到。 此外、在将 I2C 引脚连接到 BQ76952 ESP32工作异常后。
无论是否需要与源代码一起进行任何硬件配置、请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我建议您查看 软件开发指南以及产品页面(如下)上提供的示例代码、以查看是否有您缺失的内容。

    需要考虑的另一点是、与 bq76952的 I2C 通信需要主机 MCU 支持时钟扩展。

    此外、确保将 EVM 上的跳线配置为外部 I2C 连接、而不是内置 MCU。

    您能否更详细地描述您观察到的奇怪行为?

    此致、

    马克斯·韦博肯