This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:FMEA 故障模式分析

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295450/tps709-fmea-failure-mode-analysis

器件型号:TPS709

您好!

您能否分享 TPS709的 FMEA 分析的任何详细信息?

  1. OUT (引脚5)和 NC (引脚4)之间的短路是否会影响器件的功能? (预期答案为否)
  2. GND (引脚2)和 EN (引脚3)之间的短接是否会导致器件永久关断?  (预期答案为"是")
  3. 悬空的接地会导致什么原因?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Keith、  

    我们通常建议将 NC 连接到 GND 以提高热性能、但如果连接了 NC 和 OUT、器件不会损坏

    则器件将保持关闭。 如果 EN 短接至 VIN、这可能会损坏为 LDO 供电的电源

    悬空的接地会导致不可预测的输出

    此致!

    朱利耶特