This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP2445

Guru**** 2797795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296286/pmp2445

德克萨斯州达拉斯 TI 支持团队

 

大家好!!

 

我们收到了德州仪器(TI)技术支持 团队针对以下规格提供的参考设计和物料清单(BOM):

参考 设计: PMP2445

 

应用:

产品/拓扑类型: 升压 转换器

输入:14.8V、10Ah 锂离子电池

输出:24V、13A

我们使用了相同的设计、在输入电压范围为8.5V-18V 且 带载和不带载的情况下无法正常获得24V 电压。

有时、我们会在10-12V 输入下获得24V 电 压、但当我们连接到负载时、24V 降至相同的输入电压。

请尽快向我提出解决方案 。

邮件 ID:  laxman.kandagatla@navtechelectronics.com

手机:+91 9550140850

此致、

拉克斯曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laxman:

    您的负载电流是多少? 此外、这是电子负载、功率电阻器还是其他类型的东西?

    谢谢。

    特拉维斯