请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ76952您好、我目前使用的是 BQ76952评估板、并尝试使用 I2C 与 esp32-S3通信、但没有做到。 此外、在将 I2C 引脚连接到 BQ76952 ESP32工作异常后。
无论是否需要与源代码一起进行任何硬件配置、请提供帮助。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.