This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:UCC28251电流模式控制:ILIM 引脚连接?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296671/ucc28251-ucc28251-current-mode-control-ilim-pin-connection

器件型号:UCC28251

尊敬的团队:

我们将 UCC28251用于具有电压模式控制功能的隔离式高压 DCDC 转换器。 现在、我们计划在电流模式控制中使用该器件。

对于电压模式控制、我们将 ILIM 引脚连接到电流互感器电路、电阻为7.5欧姆(假设初级峰值电流~6A)。

因此、对于峰值电流模式控制、RAMP/CS 引脚与电流互感器生成的电流信号直接连接。 可 根据 8.3.7.2中提到的设计规格计算电阻器值、对于30A 的 ILOAD 最大值 和100:1的 CT 比、该值为10欧姆。 (希望这是正确的、考虑到输出最大负载为30A。) 电流信号是否也需要直接连接到 ILIM 引脚或需要将 ILIM 引脚短接至地。?

此致

苏宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ILIM 还与 HICC 协作以实现延迟断续。 如果需要此功能、ILIM 需要连接到电流检测、因为 CS 没有此功能。