This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:MC33063ADR

Guru**** 2796765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286702/mc33063a-mc33063adr

部件号:MC33063A

尊敬的先生/女士:


关于 PCN# 20230417002.1下的 MC33063ADR、
我们的客户 Sharp Malaysia 对比了 New Fab (RFAB)样品的输出波形和电流 Fab。
(如下所示、PCN 样片由 TI 马来西亚销售部提供。

已售/发货至编号176778
交货文件编号:622008431
客户 PO 编号:20230417002SRF0002
销售订单号:1020405791)

他们还发现输出噪声水平变得更高(高出40%)、从而无法批准 RFAB IC。
我还附上了客户报告。

我是否知道输出波形部分中是否存在电流差值:SFAB 和新:RFAB?
TI P/N:MC33063ADR
PCN#:20230417002.1

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu:

    我找不到 客户报告。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Feng Ji:

    感谢您的留言。
    我可以知道如何附加文件(我们的客户报告)吗?
    我找不到任何按钮或功能。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu:

    只需将文件拖放到消息框中即可。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     e2e.ti.com/.../Customer-REPORT.pdf

    您好、Feng Ji、

    感谢您的答复。 我附上了客户报告。
    感谢您的支票。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu:

    我们将检查此内容、并很快与您联系。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu:

    感谢您提供客户报告。 与旧材料相比、新硅开关的频率似乎要低一些。 是否有可能测量这两种材料的开关节点?

    我还将并行为实验室申请新材料。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的留言。
    客户告知测量点如下。
    但是、您在测量点后询问结果(值)吗?



    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu:

    我们想看看开关节点处的测量值、确切地说在红色箭头处。 如果您也可以向我们提供交叉箭头处的测量值、情况会更好。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    很抱歉让你久等了。

    我按照要求附上了附加测量值。
    客户评论:开关频率不同。 我们检查相同的 EUT。

    感谢您的支票。

    此致、

    e2e.ti.com/.../REPORT-8AC22CX1-_2D00_NOISE-AND-TIMING--DCDC-IC-MC33063ADR-PCN-STUDY-2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu:

    感谢您为我们提供所需的测量结果。
    我们会提供一些反馈给您。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JAE Ho Yu,

    非常感谢您进行的测量。 相比于现有材料、PCN 单元的开关频率似乎要低一些。  如果更新计时电容器、频率应再次增加。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的留言。

    >>如果更新了计时电容器、频率应该会再次增加。
    →除了 TI PCN 信函、是否有任何支持文档要显示?
    由于 TI 销售部不再提供 PCN 样片、客户无法评估。
    他们需要任何支持文档。

    此致、
    何宰镐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay Ho:

    不,这样的文件不存在,我们不打算创建一个。

    此致、
    布里吉特