Other Parts Discussed in Thread: TPSM82913
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25576 主题中讨论的其他器件: TPSM82913
我想使用 相同的外部时钟信号同步两个 IC。 LM25576Vin = 7V、Vout =-12v、TPSM82913 Vin = 7V Vout = 5V。
我想在实践中尝试,但不能工作。
请提供帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您的提问。 请附上布局和原理图以及您将两个 IC 同步到同一时钟的当前尝试方式、以便我们为您提供更好的帮助。
约书亚奥地利
您好!
抱歉、延迟了、这里是我的原理图和布局文件。 请帮我。 https://drive.google.com/drive/folders/1KdJ72Cmp5Jy25KD4hIzSK6L2y76kiSW7?usp=sharing
您好!
您可以将这些内容以屏幕截图或 PDF 形式发送吗? 我不能下载/打开这些文档。
谢谢!
约书亚奥地利
您好!
谢谢你。 为了使用 SYNC 引脚、将降压转换为反相降压升压、需要一个电平转换器。 这是由于器件的接地电位被重新定位。 请参阅本 应用手册的第7.2节 以了解更多详细信息。
谢谢!
约书亚奥地利