This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:TPS63700可以创建-10V 偏置

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295549/tps63700-tps63700-can-t-create--10v-bias

器件型号:TPS63700

您好!

我将使用 TPS63700来 产生-10V 偏置。

但是、在 OUT 处仅测量-3V。

我将原理图附在下面。

1

测量输出电压时、我移除了22uF 电容器。 出现这种情况的原因是击穿电平为3V。

  我在选择22uF 电容器时犯了一个错误。

2. 我已经通过观察示波器上的开关来检查1.4 MHz 处的操作。

3. Vref 电压为1.2V

4. FB 电压为0.7V

5. VSTIM-电压为-3V

6. L1、10uH 为 LQM18FN100M00D

7.肖特基二极管:阻断电压40V。

8. VSTIM-专门连接到 RHS2116的 VSTIM-。

9、 由于电路是由 SMT (表面贴装技术)公司焊接的,所以我觉得没有 焊接的问题。

如果您能告诉我问题是什么、我将不胜感激。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lim:

    首先、我认为您应该使用合适的输出电容器再次进行基准测试。

    如果没有输出电容器、一切都将出错。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TAO。

    感谢您的答复。

    我使用合适的输出电容器进行了测试。

    电容器是陶瓷电容器、规格为47uF、25V 击穿电压。

    然后、我可以测量-3.2V 的输出(原理图中='VSTIM-')

    我找不到哪里出了问题。

    还有其他可以尝试的东西吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lim:

    您能帮助捕获波形吗? VIN (引脚5)、Vcomp、电感器电流和 Vout。

    此致

    陶氏